查看: 31256
回复: 63
立创EDA真香警告:新PCB引擎强势来袭!流畅得不像话!
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-14 14:36:56 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

前言

      国产立创EDA在全球已经有近百万用户,每天有数万用户基于立创EDA进行PCB设计。由于特朗普对中国发起的贸易战,其中EDA技术就是核心制裁之一,越来越多的中国公司转向使用永久免费的国产EDA,早日脱离各种钓鱼执法的EDA公司的勒索,越来越多的老师在课程教学中推广国产EDA。 落后就要挨打在和平时代再次上演,立创商城以一己之力,每年投入千万级的EDA研发费用,就为争取板级EDA国产化的可能,赚大家一点元器件销售费,最终都以免费工具回馈大家了。

 

统计截止于2019-12-14 14:39:53


用户

   

立创EDA非常好用,也很高效,就是大PCB就有点卡, 如果EDA能再流畅一点就完美了!




黎明前的黑夜

    我们很早就清楚地知道,LCEDA编辑稍微大一点(超过2000焊盘)的PCB有点卡顿,随着版本的迭代和功能的增加越发明显,性能的优化迫在眉睫!!!

 

    我们花了很多精力在6.3的开发,试图优化PCB卡顿的问题,但因受到我们目前所采用的PCB引擎的限制,很遗憾,没有成功,虽然经过了几个月的紧密研发去压榨性能,但成绩非常有限。

 

    目前的PCB引擎是基于浏览器SVG技术的由于SVG技术常用于显示一些矢量图片和简单的交互操作,当LCEDA面对较大型的PCB时,SVG对此场景的优化力度十分有限。

 

    我们曾深入研究过,发现除非我们去参与针对性地优化如Chrome/Firefox浏览器对SVG的实现,否则要依靠SVG技术去解决这个问题是没有可能的。

 

    所以目前怎么让编辑器快一点点?

1、关闭实时DRC。

2、关闭自动添加泪滴。

3、移动器件时关闭飞线层。

4、关闭旋转器件时导线跟随功能。

5、关闭自动重建内电层。

6、把画布缩放设置为速度优先。

7、使用CPU性能好的电脑。 




那一抹晨曦


    一年前,我们有一位小伙伴就提出了一个问题:SVG带上了极为复杂的DOM和CSS,要让它快实在太难了。我们何不自己去做一个比SVG轻量得多,但是性能爆炸的PCB引擎?

 

    经过了激烈的讨(si)论(bi),一致决定从团队抽调人手,组成一个引擎小组脱离一线,专门去研究这么个东西。那还是19年初的时候,谁都不知道这个计划能否成功,但我们太渴望有这么一个东西能帮我们的用户做到流畅地操作PCB了。

 

    我们不清楚他是否是像引擎小组一开始那样,虽然有了目标,但最终会做成什么样子其实一点头绪都找不到。

 

    一开始,引擎小组日复一日地摸索,月复一月地推翻重来,尝试了大量的方案,但仍然不能找到一个满意的模型。前途无亮的感觉一直在折磨着工程师们的神经,每过一段时间都会收到用户针对PCB卡顿的投诉,眼看着做业务主线6.3版本的同僚也对此没有做出实质性的改观,时间就这么一天一天地过去,支持我们的用户的耐心也在一点一点地消磨着……

 

    在6月份的某一天,引擎小组的一位工程师灵光一闪,很激动地发现了一个方案,能充分利用WebGL的能力,将我们需要的所有图元都极为快速地展示出来,而且可以做到超大规模不卡顿。

 

    在这里,一直以来都在支持我们的用户可能会有一个问题,LCEDA去年就推出了基于WebGL的3D预览功能,但为什么形成基于WebGL的PCB引擎要经过那么长的时间?

 

    这个问题可以引用引擎组最初发现这个方案的工程师的一句话:同样是苹果,被咬了一口的那个,和按斤卖的那个,完全不是一回事。

 

    引擎组的工程师们极为兴奋,所有人都放下了手里的方案,聚集起来全力去照着这个方向推进,PCB引擎需要的功能在飞快地堆叠,大家对此越来越有信心,见到了曙光,每一天都过得非常踏实。

 

    就这么一路前行,终于将一个完整的demo开发完成,几乎覆盖了所有和PCB显示有关的场景。


红日冉冉升起

 

    今天,我们很高兴地将这个好消息分享给大家,这个demo可通过下面的方式体验。明年的这个时候,我们将这个demo,变成现实可靠的产品。黑暗即将远去,晨曦已经到来,艳阳红日还会远吗?

 

访问地址:https://lceda.cn/newpcb/

 

    提示:

  1. 暂时仅部分操作可以使用。请确保浏览器开启了硬件加速选项。
  2. 目前的演示版尚未做数据结构优化,故打开大PCB时会占用比较多的内存。
  3. 因为新引擎依赖GPU显卡,所以如果电脑没有集成或者独立显卡的话,缩放和平移可能会有点卡!因为只能靠CPU去模拟
  4. 要体验快速,请用带有显卡的电脑
  5. 要体验极速,请用带有独立显卡的电脑
  6. 要体验光速,请用带有高端显卡的电脑

 

真香警告

    演示文档:PCB1_器件592_焊盘过孔9425_50x36CM

    PCB参数:

大小:500.61mm x 360.6mm
信号层:2
非信号层:11
元件:592
焊盘:3624
  单层焊盘:2032
  金属化焊盘:1592
  非金属化焊盘:0
孔:112
过孔:5801
网络:112/112
导线长度:76294.1mm
铺铜数量:0

前方高能预警:

 

0、文档打开

 

新引擎:18s

旧引擎:21s

AD17打开:20s 


 

1、画布缩放               动图查看:https://url.cn/5dYDnSi

 

 


        还有以下功能就不再一一录屏对比,请大家自行体验:画布平移;拖动器件;绘制导线;切换图层;批量复制粘贴

 

 

我们的示例工程放了4个大PCB,各位童鞋可以双击打开体验。当然也可以在6.3编辑器导出自己的PCB为立创EDA格式,然后在新引擎打开。就可以畅快体验前所未有的流畅了(就好像吃了某芙巧克力,纵享丝滑~~~)。。。

 

那到底什么时候可以实际使用?

最晚明年这个时候。我们在重构一个全新的编辑器版本,往更专业,更快,更强,更稳定!我们会解决掉以前种种的设计问题,丢弃历史包袱,以全新的姿态重新出发。为国产EDA做更多的贡献!

敬请期待!我们保证不随便跳票~~~



新引擎访问地址:https://lceda.cn/newpcb/

技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-14 22:59:20   |  显示全部楼层
7#
发表于2019-12-14 18:49:57  4# KiCAD路过
新引擎速度和kicad速度不相上下,你可以找一个相同规模的验证一下,还有复制粘贴,批量移动
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-16 09:43:44   |  显示全部楼层
9#
发表于2019-12-15 23:17:49  8# 这是真正为中国EDA软件发展贡献力量的一群人,必须支持~
感谢支持哈,我们做得不会比外国的产品差,需要的是时间积累
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-16 09:45:27   |  显示全部楼层
10#
发表于2019-12-14 22:41:20  6# 立创EDA的工程师们,毫不夸张的说,你们也是做隐名埋姓人,干惊天动地事的一群优秀工程师!为你们感到自豪!!!!!
感谢支持哈,我们做得不会比外国的产品差,需要的是时间积累
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-16 09:45:57   |  显示全部楼层
11#
发表于2019-12-14 19:49:33  5# 强大!牛!
感谢支持,我们有信心做好国产的EDA
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-16 09:46:19   |  显示全部楼层
12#
发表于2019-12-14 16:35:20  3# 必须要支持工程师辛苦了。
感谢支持,我们会不断努力
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-16 09:46:36   |  显示全部楼层
13#
发表于2019-12-14 15:38:41  2# 牛批。
感谢支持哈
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-16 12:39:02   |  显示全部楼层
15#
发表于2019-12-16 10:23:12  14# 真正把中国推向制造强国的伟大工程师,看看当下中国制造业内的开发软件都是美国的,很多人还很沃较。。
是啊。但是还是需要有人来做。虽然没有比做芯片难都是也不是很容易的事情。你不做我不做,永远都不会有积累有改变。我们知道自己做得还不够好,给我们时间一定不会比外国的差。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-17 09:07:22   |  显示全部楼层
17#
发表于2019-12-16 15:49:52  16# 还是期待原生的C++版本啊,要不直接参与KiCAD进行开发,立创出钱,加入立创元器件购买引擎好使不?
我们js做的引擎速度都和kicad不相上下,你可以体验一下相同的大板子,你觉得是我们的技术不如他们么?后面我们会上webassembly。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-17 10:41:36   |  显示全部楼层
19#
发表于2019-12-17 09:32:42  18# 这你就错了。你让深度和麒麟全部推倒重来,那不是跟自己过意不去吗?要学会利用老外的技术,我们刚把乌克兰的发动机公司控股了,...
想当年70,80年代的微电子和汽车发展也是这个想法,自己研发还不如买的快。用市场换技术,结果大家有目共睹。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-17 14:04:34   |  显示全部楼层
23#
发表于2019-12-17 11:52:18  22# 那是买整机的情况下,现在人家都是开源的,一个变量你都可以更改,这你担心什么?就算后面闭源了,你手上也是实打实的C++代码...
kicad 是 GPLv3协议, 没办法闭源的。但是他的设计思路可以学习参考。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-17 14:11:41   |  显示全部楼层
24#
发表于2019-12-17 11:10:57  20# 其实软件开发初始,引擎的问题就要慎重考虑,只要涉及到图形的软件,都要优先定好基础引擎,只能说开始心太小了
其实8年前,webgl才刚刚出,当时flash还很火,svg已经成熟和H5刚刚开始不久,我们选了svg。先做技术验证和积累。当时也没有想到大家搞的板子越来越复杂。。。。浏览器也不适合搞大板子的,开始的时候的定位就是中小板子,快速出图。从那些云端文档应用在线wps,在线微软office,石墨文档,谷歌文档等就可以看出,上一个大表格,大word就很卡了,浏览器的瓶颈限制。对于立创EDA,目前webgl可以解决,所以是时候上新引擎了。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-19 21:46:57   |  显示全部楼层
27#
发表于2019-12-19 21:43:26  26# wasm才是正道,原生速度和多线程才能更好地满足要求
明年会考虑上,先用js积累经验先
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-21 14:20:23   |  显示全部楼层
29#
发表于2019-12-21 13:34:59  28# 生产力工具还是本地部署靠谱。
目前的客户端已经支持把工程文件放在本地,库文件还不行
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-26 16:16:57   |  显示全部楼层
38#
发表于2019-12-26 15:53:25  35# 操作习惯,真的很重要!创新也重要!但我还是觉得习惯排前面,只有绝大部分的使用操作方法兼顾了前人的习惯,才能让人不知不觉的...

其实。。。。在系统设置里面有开关的。。。。

 

技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-26 16:45:58   |  显示全部楼层
40#
发表于2019-12-26 16:39:45  39# 这发展速度挺快的,功能也越来越多了。不过我希望能在功能还不是很全的时候就开始加入一个帮助与查找选项,这样在后面功能多一点...
 
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2020-04-11 16:57:51   |  显示全部楼层
50#
发表于2020-04-11 09:31:00  49# 支持,但用起来感觉有一点点怪,不太习惯。
目前只是一个demo,就体验一下大文件缩放移动不卡。。。具体体验还在做,没有这么快
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2020-05-22 18:05:54   |  显示全部楼层
52#
发表于2020-05-22 17:32:41  51# 最好能支持导入Protel99。支持本地存储。能导入Protel99的库就更好了,毕竟很多人,多年积攒了一些自己画的零件...
会的,protel会支持的,这个导入支持是重要功能
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2020-06-06 19:26:47   |  显示全部楼层
56#
发表于2020-06-06 17:58:38  55# 我尝试了一下新版本的预览,发现在缩放状态下锐利度极低。可以说是几乎看不清小一点的字,甚至有的线和丝印还会糊在一起成一团。...
高分屏会导致卡顿,在demo限制在低质量模式,正式版会处理这个
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台