查看: 31261
回复: 63
立创EDA真香警告:新PCB引擎强势来袭!流畅得不像话!
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-12-14 14:36:56 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

前言

      国产立创EDA在全球已经有近百万用户,每天有数万用户基于立创EDA进行PCB设计。由于特朗普对中国发起的贸易战,其中EDA技术就是核心制裁之一,越来越多的中国公司转向使用永久免费的国产EDA,早日脱离各种钓鱼执法的EDA公司的勒索,越来越多的老师在课程教学中推广国产EDA。 落后就要挨打在和平时代再次上演,立创商城以一己之力,每年投入千万级的EDA研发费用,就为争取板级EDA国产化的可能,赚大家一点元器件销售费,最终都以免费工具回馈大家了。

 

统计截止于2019-12-14 14:39:53


用户

   

立创EDA非常好用,也很高效,就是大PCB就有点卡, 如果EDA能再流畅一点就完美了!




黎明前的黑夜

    我们很早就清楚地知道,LCEDA编辑稍微大一点(超过2000焊盘)的PCB有点卡顿,随着版本的迭代和功能的增加越发明显,性能的优化迫在眉睫!!!

 

    我们花了很多精力在6.3的开发,试图优化PCB卡顿的问题,但因受到我们目前所采用的PCB引擎的限制,很遗憾,没有成功,虽然经过了几个月的紧密研发去压榨性能,但成绩非常有限。

 

    目前的PCB引擎是基于浏览器SVG技术的由于SVG技术常用于显示一些矢量图片和简单的交互操作,当LCEDA面对较大型的PCB时,SVG对此场景的优化力度十分有限。

 

    我们曾深入研究过,发现除非我们去参与针对性地优化如Chrome/Firefox浏览器对SVG的实现,否则要依靠SVG技术去解决这个问题是没有可能的。

 

    所以目前怎么让编辑器快一点点?

1、关闭实时DRC。

2、关闭自动添加泪滴。

3、移动器件时关闭飞线层。

4、关闭旋转器件时导线跟随功能。

5、关闭自动重建内电层。

6、把画布缩放设置为速度优先。

7、使用CPU性能好的电脑。 




那一抹晨曦


    一年前,我们有一位小伙伴就提出了一个问题:SVG带上了极为复杂的DOM和CSS,要让它快实在太难了。我们何不自己去做一个比SVG轻量得多,但是性能爆炸的PCB引擎?

 

    经过了激烈的讨(si)论(bi),一致决定从团队抽调人手,组成一个引擎小组脱离一线,专门去研究这么个东西。那还是19年初的时候,谁都不知道这个计划能否成功,但我们太渴望有这么一个东西能帮我们的用户做到流畅地操作PCB了。

 

    我们不清楚他是否是像引擎小组一开始那样,虽然有了目标,但最终会做成什么样子其实一点头绪都找不到。

 

    一开始,引擎小组日复一日地摸索,月复一月地推翻重来,尝试了大量的方案,但仍然不能找到一个满意的模型。前途无亮的感觉一直在折磨着工程师们的神经,每过一段时间都会收到用户针对PCB卡顿的投诉,眼看着做业务主线6.3版本的同僚也对此没有做出实质性的改观,时间就这么一天一天地过去,支持我们的用户的耐心也在一点一点地消磨着……

 

    在6月份的某一天,引擎小组的一位工程师灵光一闪,很激动地发现了一个方案,能充分利用WebGL的能力,将我们需要的所有图元都极为快速地展示出来,而且可以做到超大规模不卡顿。

 

    在这里,一直以来都在支持我们的用户可能会有一个问题,LCEDA去年就推出了基于WebGL的3D预览功能,但为什么形成基于WebGL的PCB引擎要经过那么长的时间?

 

    这个问题可以引用引擎组最初发现这个方案的工程师的一句话:同样是苹果,被咬了一口的那个,和按斤卖的那个,完全不是一回事。

 

    引擎组的工程师们极为兴奋,所有人都放下了手里的方案,聚集起来全力去照着这个方向推进,PCB引擎需要的功能在飞快地堆叠,大家对此越来越有信心,见到了曙光,每一天都过得非常踏实。

 

    就这么一路前行,终于将一个完整的demo开发完成,几乎覆盖了所有和PCB显示有关的场景。


红日冉冉升起

 

    今天,我们很高兴地将这个好消息分享给大家,这个demo可通过下面的方式体验。明年的这个时候,我们将这个demo,变成现实可靠的产品。黑暗即将远去,晨曦已经到来,艳阳红日还会远吗?

 

访问地址:https://lceda.cn/newpcb/

 

    提示:

  1. 暂时仅部分操作可以使用。请确保浏览器开启了硬件加速选项。
  2. 目前的演示版尚未做数据结构优化,故打开大PCB时会占用比较多的内存。
  3. 因为新引擎依赖GPU显卡,所以如果电脑没有集成或者独立显卡的话,缩放和平移可能会有点卡!因为只能靠CPU去模拟
  4. 要体验快速,请用带有显卡的电脑
  5. 要体验极速,请用带有独立显卡的电脑
  6. 要体验光速,请用带有高端显卡的电脑

 

真香警告

    演示文档:PCB1_器件592_焊盘过孔9425_50x36CM

    PCB参数:

大小:500.61mm x 360.6mm
信号层:2
非信号层:11
元件:592
焊盘:3624
  单层焊盘:2032
  金属化焊盘:1592
  非金属化焊盘:0
孔:112
过孔:5801
网络:112/112
导线长度:76294.1mm
铺铜数量:0

前方高能预警:

 

0、文档打开

 

新引擎:18s

旧引擎:21s

AD17打开:20s 


 

1、画布缩放               动图查看:https://url.cn/5dYDnSi

 

 


        还有以下功能就不再一一录屏对比,请大家自行体验:画布平移;拖动器件;绘制导线;切换图层;批量复制粘贴

 

 

我们的示例工程放了4个大PCB,各位童鞋可以双击打开体验。当然也可以在6.3编辑器导出自己的PCB为立创EDA格式,然后在新引擎打开。就可以畅快体验前所未有的流畅了(就好像吃了某芙巧克力,纵享丝滑~~~)。。。

 

那到底什么时候可以实际使用?

最晚明年这个时候。我们在重构一个全新的编辑器版本,往更专业,更快,更强,更稳定!我们会解决掉以前种种的设计问题,丢弃历史包袱,以全新的姿态重新出发。为国产EDA做更多的贡献!

敬请期待!我们保证不随便跳票~~~



新引擎访问地址:https://lceda.cn/newpcb/

技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
红豆123
1
主题
2
回复
发表于2020-02-06 15:22:09   |  显示全部楼层
47#

立创RDA真的很好用,加油!希望在仿真模拟实验上再进一步。