查看: 1374  |  回复: 2
EVERSPIN非易失性存储器嵌入式技术
英尚微电子
72
主题
544
回复
发表于2019-12-20 17:24:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

相关研究指出,如果以嵌入式MRAM取代微控制器中的eFlash和SRAM,可节省高达90%的功耗;如果采用单一晶体管MRAM取代六个晶体管SRAM,则可实现更高的位元密度和更小的芯片尺寸,这些功率与面积成本优势将使MRAM成为边缘侧设备的有力竞争者。而相较于传统的NAND闪存,PCRAM或ReRAM存储级存储器更可提供超过10倍以上的存取速度,更适合在云端对资料进行存储。MRAM是一种非易失性存储技术,从20世纪90年代开始发展。该技术具备接近静态随机存储器的高速读取写入能力,快闪存储器的非易失性、容量密度和与DRAM几乎相同的使用寿命,但平均能耗却远低于DRAM,而且可以无限次地重复写入。


EVERSPIN公司是 磁性随机存储器(MRAM) )和 集成磁(Integrated Magnetic)产品的全球领导者。并透过持续提升技术与扩展MRAM产品组合来领导业界的发展。提供市场上最可靠、高效能、且具成本效益的非挥发性随机存取存储器,以协助客户开发独特且极具竞争力的产品。主要从事: 磁性随机存储器(MRAM)与传感器的开发和制造工作.目标市场: 储存、工业自动化、游戏、能源管理、通讯、消费、运输、和航空电子

MRAM技术之所以受到业界追捧,原因在于随着业界持续向更小技术节点迈进,DRAM和NAND闪存(Flash)正面对着严苛的微缩挑战,MRAM因此被视为有望取代这些内存芯片的独立内存组件。考虑到MRAM具备快速读/写时间、高耐受度以及强劲的保留能力,也被视为极具吸引力的嵌入式技术,适用于取代物联网(IoT)设备中的嵌入式闪存和3级高速缓存sram


它不是用来替代闪存的,而是用来处理运算过程中产生的数据。MRAM具有高速读写能力,同时也能永久地保存数据,所以它属于RAM,又能兼顾非易失性。

www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
英尚微电子
72
主题
544
回复
发表于2019-12-24 15:36:56   |  显示全部楼层
2#
MRAM技术之所以受到业界追捧,原因在于随着业界持续向更小技术节点迈进,DRAM和NAND闪存(Flash)正面对着严苛的微缩挑战,MRAM因此被视为有望取代这些内存芯片的独立内存组件。
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
英尚微电子
72
主题
544
回复
发表于2019-12-24 15:37:28   |  显示全部楼层
3#
考虑到MRAM具备快速读/写时间、高耐受度以及强劲的保留能力,也被视为极具吸引力的嵌入式技术,适用于取代物联网(IoT)设备中的嵌入式闪存和3级高速缓存sram
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826