查看: 5876  |  回复: 3
自动布线出现问题
4061N
4
主题
16
回复
发表于2019-12-27 22:44:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

现在是第二次出现这个问题。

自动布线上面显示卡在了0%,仅能够布一根线。

 

按理说设置10+6mil的间距,布线应该完全不成问题。

后来我检查发现本地服务器,发现这个

(上传的图片貌似过不了审核,这里说明一下控制台显示的内容:)

//


Autorouter is running, please keep this window opening, and run the editor "Auto Router" function...

自动布线已经运行,请保持该窗口开启,并打开编辑器运行“自动布线”功能...

-------------Connection established-----------

Start routing...

Routing

-------------Connection closed---------------(然后没动静了,布线依然是0%)

//

很明显服务器已经自断开了与EDA的连接,应该是刚开始布线的时候就断开了



然后我用另一个工程进行自动布线,发现还能正常运行。

//



-------------Connection established-----------

Start routing...

Routing(这里96%)

Routing(这里是92%)

Routing(这里弹出布线完成96.23%,失败4的窗口了)

-------------Connection closed---------------

//

这是什么原因?

即使把所有的线设置成10+6的间距,它依然都只布一根线(开了实时显示),然后就卡在0%,重开EDA和本地服务器均没有解决问题。

是否是我对这个工程的设置有问题?



540996B
0
主题
1
回复
发表于2020-09-26 20:20:56   |  显示全部楼层
4#
跟楼主出现了一样的问题 之前的大板能布 画了个简单的小板 布不了 开始就connection closed