查看: 1826  |  回复: 0
USB小票热敏打印机数据采集硬件解决方案
广州数贝通
1
主题
0
回复
发表于2020-01-10 11:51:58 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

USB小票热敏打印机数据采集方案

一:方案简介

1、此文档是提供一种硬件方式采集USB小票热敏打印机的方案。该方案的特点是不需要在收银机上安装软件,直接用硬件串联在收银机和小票打印机中间,不影响原打印机正常打印,不需要人工干预,即插即用。

2、该方案的硬件可以支持USB/并口/串口/网口的小票打印机。具有16G本地存储功能,断网续传;支持WIFI/有线网络/4G网络上传数据。


二:方案使用场景

1、对于许多商超,购物中心来说如果获取门店的准确营业额是一个痛点:例如,很多商超购物中心是保底提成的模式,而商家不愿意使用物业提供的收银机和系统,所以物业面对众多不同品牌的收银系统无法精准获取商家的营业额,造成重大损失。该方案就是解决这个问题。


三:方案的工作原理:

 

四:方案的优势特点

1、该设备不需要在收银机上安装任何软件;

2、不需要人工任何介入操作;

3、即插即用;

4、不影响原打印机正常打印;

5、支持WIFI/有线网络/4G/上传模式;


图示:

 

五:方案运用技术及二次开发

该方案的技术主要是分为3点;

1、硬件设备

硬件设备主要实现的功能是稳定抓取收银机发给热敏小票打印机的数据,并通过网络上传到服务器。其中在方案设计上不能影响原打印机的正常打印工作;

2、打印数据处理

收银机发给小票热敏打印机的数据有两种;第一种是文本,第二种是光栅位图文件。

当收银机发出来的是小票的文本,设备抓取的就是文本数据,去掉格式符后,计算机就可以直接使用;

当收银机发出来的是光栅位图文件,那么在服务器上还需要有还原软件,把光栅位图文件还原成图片文件;

3、小票识别处理

当收银机发送的是文本文件时,该处理就很简便,可以直接读取文本;

当收银机发送的是光栅位图文件时,必须还原成图片文件后,进行OCR的识别工作;

4、二次开发

该方案可以为广大开发者提供二次开发文档,提供光栅位图还原软件,开发者只需要对接各大平台OCR接口,就可以实现小票的文本提取工作,大大简化了二次开发工作;


主要应用场景


 

该方案的应用场景非常广泛,商超,购物中心,连锁超市等;主要解决的问题是把不同品牌的收银系统的数据快速、便捷地统一长传至服务器,并做数据解析工作。

热敏打印采集器