查看:
2468
|
回复:
2
|
NB-IoT标准演进R13-R14
|
LM1988
14
主题
0
回复 |
发表于2020-02-24 17:12:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NB-IoT标准演进R13-R14 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。
截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。 NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表计领域NB-IoT应用量超过了LoRa,成为表计领域最主要的无线通信技术,未来也将持续在表计领域占领更大的市场份额。 虽然NB-IoT在过于一年的热度有所降低,但其应用仍然按照产业发展规模实现高速的发展。越来越多的垂直行业普遍接受NB-IoT技术及其产业链能力,围绕原产品进行功能技术的叠加,尤其在2G退网的趋势之下,NB-IoT逐渐取代原来2G的相关应用,未来将会有更大规模、更多类型的应用出现,如井盖、停车、充电桩等。
通常情况下,平均一到两年就会完成一个版本的制定。如今,伴随着物联网市场的不断发展和应用的逐渐丰富,相应的对于NB-IoT网络也提出了更高的要求,比如,目前的R13 NB网络和终端,低功耗是在牺牲通信速率的条件下实现的,对整个小区的流量使用也有限制,无法完全替代2G,只适合低速率和小流量的场景中,并且在高速移动情景中无法不在支持基于优先级的小区重选,无法实现 基站定位等劣势。 早在2018年华为发布了全球首个基于3GPP R14协议的NB-IoT商用版本eRAN13.1。在R14协议中,3GPP定义了NB-IoT性能增强特性,华为eRAN 13.1是基于R14协议的商用版本: 第一,七倍用户速率:上行峰值速率达157kbps,下行单用户峰值速率达102kbps,在单用户速率上具备全面替代GPRS应用的能力。 第二,两倍小区容量:单小区最大用户数可到8万以上,接近R13协议小区容量的2倍,为连接万物提供容量的有力支撑。 第三,两倍小区覆盖:华为独有的上行信道估计增强技术,增强小区的深度覆盖能力,降低运营商投资建网的成本。 第四,不依赖GPS的位置定位:终端无需集成GPS模块,定位精度可低至50米,耗电量和定位时延仅为GPS方案的一半,能更好的服务于资产跟踪、物流运输 、宠物跟踪等应用场景。 伴随着NB R14版本的商用,以NB-IoT为代表的移动物联网是未来5G物联网战略的重要组成部分,未来几年,基于蜂窝网络的低功耗大连接主要依赖NB-IoT。而随着NB-IoT正式成为5G家族的一员,其前景与市场是不容小觑的. 奇迹物联作为一家专注于eSIM技术的物联网公司,陆续发布了3款基于eSIM技术的NB模组,AM20E, AM21E,AM22E,其中AM20E是一款超小尺寸的NB模组,ANSM21E支持GNNS基站定位,弥补了NB模组无法实现基站定位的劣质,两款产品同时支持蓝牙数传,内置eSIM与外置sim的切换,可以满足众多NB-IOT业务场景需要,此外还有一款AM22E NB模块,支持低电压,OPEN CPU 功能。此三款产品都可以通过软件升级平滑过渡到R14版本。
|
|