查看: 2901  |  回复: 2
关于物联网卡,您想了解的都在这里
LM1988
14
主题
0
回复
发表于2020-02-25 11:21:32 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


关于物联网卡,您想了解的都在这里

最近几年,物联网的概念非常火爆,越来越多的应用于我们生活的方方面面。连接物联网和智能硬件联网的重要桥梁,对于物联网相关企业来说非常重要,离不开物联网卡的支持。


1.物联卡定义

物联卡是电信、移动、联通推出的外观与我们使用的SIM一样,但是网络以及其他参数有别于SIM卡的,专门为物联网设计的专属号段的流量卡。2G/3G/4G/NB模式的物联卡,在技术上来说,与我们手机卡的接入模式没有任何差别。但是手机套餐资费非常不符合物联网的使用场景,为了适应物联网的需求,运营商限制物联卡的语音功能,并配套非常优惠的流量套餐,便于机器设备传输数据。

从2016年开始,物联网上升为国家战略,也成为运营商的企业战略。在工信部要求下,物联网号段由11位升至13位;在2017年,工信部再次分配号段,在新编号计划中,工信部将”142XX~143XX”明确为物联网网号。144XX、141XX、140XX分别是中国移动、中国电信、中国联通的物联网网号。至此,物联卡与传统卡能够通过号码完全区隔出来,物联卡的号码数量至少能满足未来五年的需求(百亿级别)。


2.物联网卡形态

1、普通卡:包括标准卡MINI SIM、小卡Micro SIM、微卡MANO SIM三种尺寸,此类卡的芯片相同,塑料尺寸不同,以满足不同的卡槽需要;

  2、插入式MP卡:尺寸与普通卡相同,但是采用工业级材质,可以耐高温、耐腐蚀等特点。

  3、焊接式MS卡:又称贴片式卡,常见尺寸为5mm*6mm,需要焊接在主板等模组上。由于采用焊接工艺,抗震指标最好,能确保数据传输的稳定。

4、可擦写e-sim卡:此卡模组固话在硬件上,可以空中写卡(无线方式改写号码)。类似于苹果的e-sim模式。

后两种凭借其体积小、稳定性高、使用便捷等优势,更适合在物联网设备中应用。

 

3.物联网卡开通方法

物联网卡是面向集团企业和相关专业领域使用的,是一种属于“集团客户”范畴的套餐卡。个人用户在营业厅是无法办理集团客户套餐的,此外,运营商也有通过各渠道的物联卡供应商出售。办理物联网卡的方法有两种:一种是直接和运营商合作,另一种是与物联网平台合作。


4.  

物联卡的使用周期

物联卡存在沉默期、测试期以及计费期三个周期。

测试期:物联卡在申请开通时,可自由的选择是否开通测试期,而测试期最长为30天,可以即时生效也可以次月生效,测试期以受理的失效日期为止,测试期结束后自动进入沉默期。

沉默期:物联卡在开通时,如有测试期,即测试期结束后自动进入沉默期;如无测试期则直接进入沉默期。沉默期内如果产生流量、短信的话即表示激活该卡,开始计费;如超过6个月的沉默期将强制激活开始计费。

计费期:物联卡自激活之日起,根据购买流量的时常在系统内以套餐生效日期、套餐失效日期呈现,即物联卡的有效使用期限,用户如需长期使用物联卡应在失效期前进行续费,以延长套餐的有效期,避免因套餐失效而造成的停机,停机后可再续费开通,停机超过3个月后自动销号。


5.  

物联网卡的应用


物联网卡已经应用于各行各业的领域,例如物流、出行、家居、医疗、电表、共享等诸多领域,物联网本质的是各种设备间的连接。物联网的成长基于互联网的发展,移动互联网让手机等智能终端连网,物联网则是让各个设备、各个物体、甚至人与人都连上互联网,通过连接创造更大的价值。

 

6.  

卡管理平台的作用

物联网卡不同于其他商品,和手机sim卡一样,物联网卡需要商家物联网卡的自购买以来到使用结束期间的全程管理。几百、几千、几万、几十万张物联网卡的管理,光靠人工是无法管控的。需要选择一个好的物联网卡平台根据自身实际的管理需求进行管理和运营。奇迹联物联科技有限公司自研SIMLinK卡管理平台,适应不同场景化需求帮助客户快速的对接运营商,实现物联网卡的管理和运营服务。具体可提供一下服务:

①一键查询所有物联卡(或者流量池)的流量使用情况;

  ②对单卡(或者流量池)流量超标预警;

  ③可对卡进行远程激活,使用,诊断等;

④提供子账号和权限,帮助客户实现二级账号的管理,运营。


我们的优势:


奇迹物联不仅提供SIM卡的产品和管理服务,而且提供基于eSIM技术的通信模组,涵盖了2G/4G/NB,以及透传模块,DTU等多种形态产品,提供从模组到卡资费的两条供应链服务,持续为客户创造更大价值。