查看:
1394
|
回复:
0
|
NB-IoT的DRX、eDRX、PSM三个模式是什么
|
|
发表于2020-02-26 11:28:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NB-IoT的DRX、eDRX、PSM三个模式是什么? DRX、eDRx、PSM是NB-IoT的三大模式,他们在各种物联网和智能硬件场景中的使用方法有所不同 DRX(Discontinuous Reception:不连续接收)虽然叫做“不连续接收”,但是对硬件产品来讲,是“连续接收”。随时都可以收到数据。相当于随时在监听,所以功耗最高。(DRX待机功耗1mA左右) eDRX(Extended DRX,扩展不连续接收模式),就是把网络先开一会、再停一会。 开的时候能收到数据,停的时候收不到数据。停的时间从几十秒到几个小时,可以配置。(eDRX 5分钟间隔的待机功耗在0.2mA左右) PSM(Power Saving Mode:省电模式),相当于把eDRX开关网络的频率放的更低,低至几天打开一次网络。同样,打开网络的时候能收到数据,不打开网络的时候收不到数据。(PSM模式下,待机功耗只有微安级别,此时才能做到“一节电池用5年”。)
三个模式的核心区别 设计NB-IOT物联网产品,选择什么工作模式,核心在:是否需要随时随地找到设备。 DRX,能够随时随地找到设备。 eDRX,需要花几分钟至一两个小时才能找到设备。 PSM,可能需要一两天才能找到设备。 例如共享单车锁、智能锁,远程开锁之后,傻傻的站5分钟等着锁自动打开,这个场景不忍直视啊。所以锁类的应用,一般都需要DRX模式。(相当于GSM的长连接) 再比如货物物流监控,隔一两个小时看一下位置就好了,不需要时刻盯着,所以用eDRX是比较合适的。 像远程水表煤气表,几乎不需要被控制,只要隔几天给服务器传输一次用水用气量就好了,所以需要用PSM模式。最省电。
AM21E_4模块是一款基于 RDA 平台的小封装工业级 NB-IoT/GNSS 无线通信模块,支持蓝牙,支持 Cat NB1 通信。内置中移动 2*2mm eSIM支持外置SIM卡,外型尺寸仅为 23.7mm*14.7mm*3mm外围电路简单,客户易于开发,适合用于低速率低功耗的物联网通讯设备。
虽然NB-IoT的三种模式各有优劣,但实际应用场景还可以通过额外的手段来提升用户体验。 例如NB-IoT智能锁,虽然eDRX模式做不到立刻开锁,但是可以预留一个按钮,用户按一下,锁就被激活,主动联网去服务器取开锁数据,然后开锁。虽然多按一次按键,但是电量可以节约几十倍,等候时间最多也就十多二十秒。 再例如货物的物流监控,可以在监控器中放一个加速度传感器。货物动的时候把联网频率加快,货物不动的时候就不联网。也能够数据传输实时度提升几倍,而且不增加总的功耗。 像智能井盖,平时打开PSM模式省电,一旦被盗窃,可以通过加速度传感器检测到翻转,然后切换到DRX模式,就能够被实时追踪了。 http://www.amaziot.com/
|
|