查看:
2505
|
回复:
0
|
终于找到SX1278替换,SX1262替换方案!ASR6501/6502及6505也太好用...
|
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2020-03-11 14:50:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
对于远距离无线电技术,Semtech公司是创始者,旗下的SX1278、SX1262等产品垄断了整个LORA的频段,随着技术应用的成熟,使用者也越来越多,但是其价格缺一直居高不下,因此,马云爸爸出手了!国产LORA芯片应运而生! 阿里云IoT联合ASR(上海翱捷)发布这款LoRa芯片系统解决方案,并获Semtech公司IP授权。 目前ASR旗下发布的LORA芯片有四款:ASR6501、ASR6502、ASR6505及ASR6500S。 给大家整理了一下这几款芯片的要点: 1. ASR6501/6502是M0+SX1262(150-960MHZ),主打性能,外设和Flash资源丰富,支持LoRaWAN和LinkWAN的SOC,源码开放,上手很快。 2. ASR6505是STM8L+SX1262(150-960MHZ),主打价格和标准化,支持LoRaWAN和LinkWAN的SOC,Class A或C,可直接对接传感器,上手非常快,成本低。 3. ASR6500S是SX1262(150-960MHZ)+射频前端,通俗点就是外加MCU SPI和天线的模块,对于绝大部分LoRa客户来讲,是直接替换SX1278/1276/1268/1262的,SIP的性能是超过任何一下PCB Layout的。 下面是ASR的芯片参数详情:
至此,国产LORA芯片正式面世,更容易上手,性能更强大,成本更具优势! 欢迎交流 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|