查看: 1626  |  回复: 2
分享一下关于STM32外扩SRAM的想法
RAMSUN英尚
3
主题
7
回复
发表于2020-03-16 13:48:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

STM32F1xxx系列是STMicroelectronic基于ARMTM Cortex-M3的32bit MCU产品, 这一系列的MCU内置SRAM资源非常有限,在实际上的应用中,如果遇到数据需要扩容的情况下,需要外扩 SRAM器件,一个并行接口的SRAM或SDRAM需要30~40个封装管脚,在一些方案中MCU可用于外扩SRAM的管脚数量有限,如果考虑SPI(串行)SRAM是一种不错的解决方案。


    如果是从降低成本的方向考虑,这里介绍一种伪静态的SPI SRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。这种产品的速度快20MHz~200MHz,功耗也低,更重要的是在价格上有也较传6晶体的SRAM优势很多,同时产品的容量范围广16Mb,32Mb,64Mb。因此已经得到越来越多的MCU相关厂家的支持。

对于数据传速速率较高的应用场合,Ramsun可以提供DDR SPI SRAM,此种产品仅需要13 I/O,实现400MB/s或者3.2Gbps的数据吞吐速率


规格书下载:VTI7064LSMxx.pdf 

深圳市英尚微电子有限公司-32位MCU
RAMSUN英尚
3
主题
7
回复
发表于2020-07-06 10:45:45   |  显示全部楼层
2#
vti7064,SPI接口的的SRAM存储器芯片文档,适合需要暂存大量数据的,脚位要求少的应用,
深圳市英尚微电子有限公司-32位MCU
RAMSUN英尚
3
主题
7
回复
发表于2020-07-20 09:56:18   |  显示全部楼层
3#

我司代理各类SRAM存储器,需要咨询

样品/技术提供咨询热线——13751192923(微信同号)

深圳市英尚微电子有限公司-32位MCU