查看:
1355
|
回复:
3
|
HC301应用在36VDC的软灯条上
|
华超微科技
3
主题
37
回复 |
发表于2020-03-26 11:22:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
|
华超微科技
3
主题
37
回复 |
发表于2020-03-27 14:20:42
|
显示全部楼层
2#
华超微方案特点:工作取电范围光,电源电流低 更小的耗电 更快的启动速度 过温保护 超低的IC压降 支持VDD段PWM调光 |
华超微科技
3
主题
37
回复 |
发表于2020-03-30 14:48:11
|
显示全部楼层
3#
IC特性: ·线性恒流LED驱动 ·15 ~120mA, 12档恒定电流选项,无需外部电阻设定电流 ·宽输入电压范围: 5V ~ 48V ·电源转换效率高达98% ·超低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV) ·±5%输出电流精度 ·电源及负载调变率0.1%/V ·芯片接面工作温度 -40℃~125℃ ·具有芯片过温保护功能,线性限流 ·SOT23-3无铅环保封装 |
华超微科技
3
主题
37
回复 |
发表于2020-04-07 10:26:16
|
显示全部楼层
4#
华超微方案特点:工作取电范围光,电源电流低 更小的耗电 更快的启动速度 过温保护 超低的IC压降 支持VDD段PWM调光 |
|