查看:
20263
回复: 41 |
RF射频(1M)(2M)(3M)美容仪解决方案
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2020-04-06 16:21:56
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
亲爱的攻城师们,是否还要为找不到一款合适的RF射频专用芯片而犯难呢,是否为结构空间狭小而犯愁呢,现在有了新的选择了,一个SOT23-6的主控,加两个SOT363的小封装芯片就可以实现了!
应用电路如下图:
应用PCB图:
1、 主控U61产生1mHz频率的上下推挽方波(带死区),U62、U63驱动功率MOS,MOS驱动变压器。 2、 U61芯片封装SOT236,U62、U63芯片封装SOT363,芯片封装非常小,把有效空间留出来,使得整机可以做得更小。 4、AB142847BA(W-X)
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2020-09-03 16:32:21
|
显示全部楼层
11#
3m的芯片比较贵,2RMB左右
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2020-09-03 16:34:24
|
显示全部楼层
12#
Q:290056173
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2020-12-28 13:31:30
|
显示全部楼层
16#
联系方式:290056173,电话:18132007465.
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2021-10-28 16:55:06
|
显示全部楼层
24#
雅萌美容仪(YAMAN) ACE Pro美容仪1:1方案量产中,有需求的朋友来聊!
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2022-07-11 11:10:13
|
显示全部楼层
27#
AB142857WYB
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2022-07-11 11:11:00
|
显示全部楼层
28#
AB142857WYB
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2022-07-11 11:11:26
|
显示全部楼层
29#
AB142857WYB
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2022-07-11 11:16:57
|
显示全部楼层
30#
RF射频美容仪单芯片方案已经出来了,1M,2M,3M频率都有了,集成了MOS管驱动,不再需要外挂MOS管驱动芯片了,封装有SOT23-6与SOP8两种!
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2022-11-21 16:16:37
|
显示全部楼层
33#
RF射频美容仪: 1、可以输出1-3M之间的频率的RF射频。 2、输出频率通过外围参数调整或是通过IO来动态控制。 3、带使能脚。 4、单颗芯片直接驱动MOS管。 AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
发表于2023-06-02 12:09:47
|
显示全部楼层
35#
集成方案已出,频率可动态快速切换!!! AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
40#
AB142857WYB
AB142857WYB
|
|||
阿波电子
3
主题
18
回复 |
42#
这外芯片是我开的,我有。
AB142857WYB
|
|