查看: 1139  |  回复: 1
意法半导体MCU推出智能嵌入式应用的STM32L4

主题

回复
发表于2020-04-13 17:19:00 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

意法半导体新推出的STM32L4+微控制器极具性价比,集成最低的存储容量512KB的闪存和320KB的SRAM,提供紧凑的10mmx10mm 64引脚和7mmx7mm 48引脚两种封装选择,例如可穿戴设备的外观尺寸。


借助意法半导体MCU的超低功耗微控制器技术,新STM32L4+MCU有7个主要低功耗模式,使设计人员能够更加灵活地管理功耗和唤醒时间,以最大程度地降低能耗需求。这些产品同时还支持FlexPowerControl高能效任务处理技术,以及在CPU在停止时仍继续高能效采集数据的批处理模式。


EEMBC®基准测试成绩409 CoreMark®和285 ULPMark™-CP1证明,新MCU实现了高性能和高能效的完美融合。新MCU还可在工业和医疗应用中保护系统,十分的可靠安全,包括闪存错误校正代码(ECC)支持和SRAM的硬件奇偶校验。意法半导体STM32L4P5CEU6集成512KB闪存,采用QFN48封装。


 

数据保护功能其中包括了硬件随机数生成器和内存代码访问权限IP保护,意法半导体STM32L4Q5在标配的基础上增加了加密算法加速器,支持AES、RSA、DH和ECC算法。


意法半导体的新MCU STM32L4P5和STM32L4Q5将Arm®Cortex®处理器内核的性能优势扩展到成本敏感且注重功耗的智能物联网设备,包括能源表计和工业传感器及医疗传感器等智能家居设备。意法半导体推出的STM32L4是一款面向功耗和成本敏感的智能嵌入式应用.


主题

回复
发表于2020-04-13 17:20:15   |  显示全部楼层
2#
意法半导体新推出的STM32L4+微控制器极具性价比,集成最低的存储容量512KB的闪存和320KB的SRAM,提供紧凑的10mmx10mm 64引脚和7mmx7mm 48引脚两种封装选择,例如可穿戴设备的外观尺寸。