查看: 37783
回复: 76
我强烈反对免费软件,我也不希望LCEDA免费
齐园2081
3
主题
13
回复
发表于2020-04-18 13:44:25 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

我认为,世界上所有的物品都有他的价值,只是随着时代的不同其价值有所波动


软件作为一种应用广泛的东西,它当然有它的价值,而价值数字是多少是另一码事


软件工程师们付出了劳动,付出了心血,他们设计出来的东西,当然是要值钱的,反过来说,一个免费的东西,负责开发它的人心态也会相当不professional,导致它自身的品质下降


必须要让产品的开发者意识到,产品是有市场价值的而且,明确的会给他们带来金钱的收益,只有这样团队才会以professional的态度去做事,反过来促进了产品本身的提升


在此郑重提出建议:在LCEDA还不算成熟的时候,价格可以稍微低一些,然后等到功能比较完善了,开发团队自己对自己的产品比较有信心了之后,再把价格提高。


具体来说:LCEDA分为四个版本:

    入门版免费,面向学生、业余爱好者,功能只有基本的原理图和PCB layout

    普通版50元,面向一般的开发者,用于开发不太大的产品,功能比入门版多了一些;

    专业版200元,面向需要开发较大型产品的客户,或者小公司,功能较全;

    完全版500元,面向非常专业的大公司客户,提供一些非常牛逼的功能例如在线仿真、团队开发、版本管理等。


每2年更新一大代,例如2010年推出LCEDA 2010,那么2012年就推出LCEDA 2012,而购买过LCEDA 2010版本的客户,可以只出一半的价格就购买LCEDA2012


在两年之间,可能会有小的更新包推出,用于修复bug和增强体验,命名规则:LCEDA 2012.a LCEDA2012.b等,小更新包是免费更新的


还支持一次买断,定价可以稍高,例如1万元,就可以永久不用再花钱更新新的版本


这样做,可以让LCEDA的开发团队更专业,更加认真的投入到开发工作,才能给我们提供好的产品。


楼主本人愿意购买LCEDA专业版。也愿意花钱支持开发团队。

齐园2081
3
主题
13
回复
发表于2020-04-18 14:53:19   |  显示全部楼层
3#
发表于2020-04-18 14:33:45  2# 感谢支持,我们会有收费的计划,比较团队需要养活自己,在专业版出来后,对于企业用户会进行收费,可能是服务收费,功能不做限制...

我认为个人用户也可以收费,采用比较低的价格,几百块这种,因为中国做硬件设计的爱好者很多,如果能有10万的用户,每人一百块那也是非常大的一笔钱了


齐园2081
3
主题
13
回复
发表于2020-05-03 21:45:01   |  显示全部楼层
27#
发表于2020-04-30 01:30:11  26# 看到版主回复,比楼主理智多了,按功能收费软件会很囊肿,会添加很多不必要的代码,最终一样有人去破解这个软件。在线版账号登录...

只要价格定的合适,就不会有人有动力去破解了


那些国外的软件主要是正版太贵了,他们不懂得薄利多销的道理


如果LCEDA按我说的定价,绝对大多数开发者都心甘情愿掏腰包

齐园2081
3
主题
13
回复
发表于2020-06-15 15:44:04   |  显示全部楼层
37#
发表于2020-06-15 10:53:35  36# 我同意楼主的观点。一个软件想要有长远的发展,必须建立好的生态环境,其中最重要的一条是要有持续的盈利。如果没有办法盈利,就...

目前的LCEDA还根本就没有上道,一直呼唤的多通道设计一直都没能实现。


其实AD也好cadence也好,这两个软件也没有那么吊,他们的问题也是一大堆,也有很多不好用的地方,所以国产软件还是有机会的


关键在于你愿意投入多少精力和意志力去做这件事?一个免费的东西,能有多大前途?


所以不收费,我们永远也用不到好用的软件。天下没有免费的午餐。