查看:
1831
|
回复:
2
|
3A电流内置MOS4节锂电降压充电IC
|
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2020-04-22 11:33:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
ZCC6688是一款3A锂离子电池充电器(1~4节锂电池充电管理)。它采用500KHz同步降压变换器拓扑结构,以减少充电过程中的功耗。低功耗,内部MOSFET允许一个物理上很小的充电器,可以嵌入在广泛的手持应用。ZCC6688包括完整的充电终止电路、自动充电和±1%的4.2V/8.4V/12.6V/16.8V浮充电压。电池充电电流、充电超时和充电结束指示参数由外部元件设置。附加功能包括短路电池检测;温度合格的充电和过压保护 建议:输入电容用470uF的插件电容(铝电解)。 V:limy930104
|
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2021-01-08 01:45:31
|
显示全部楼层
2#
可惜,在本商城没找到啊。
|
|