查看:
20223
回复: 14 |
【公告】立创EDA仿真库更新及常见问题说明
|
MZH00
1
主题
34
回复 |
发表于2020-04-22 11:49:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
仿真库更新及常见问题说明 *****2020-04-22***************** 1、新增一批数字电路仿真模型,在仿真模式下的仿真库中进行搜索,库别为系统库。新增模型列表如下: 74HC00 74HC11 74HC74 74HC123A 74HC151 74HC163 74HC02 74HC20 74HC86 74HC125 74HC153 74HC164 74HC04 74HC21 74HC107 74HC132 74HC157 74HC165 74HC08 74HC27 74HC112 74HC138 74HC161 74HC166 74HC10 74HC32 74HC123 持续更新中 官方模型库更新请点击链接查看:https://shimo.im/sheets/vtJChQgvCpjjYp9j/MODOC/ 常见问题: (1)常用数字逻辑芯片及符号默认5V电源,无需添加; (2)仿真器件中的输入端在不使用时需要做接地处理; (3)在使用网络端口及网络标签时不允许两个或两个以上网络对应同个节点,常见问题为GND网络上添加一个其它网络,导致仿真失败; (4)仿真器件需要使用基础库以及仿真库中的系统库,用户贡献库未经验证,谨慎使用; (5)遇到仿真超时或提示仿真文件过于复杂时检查电路是否连接错误或仿真设置时间过长(.tran 10m表示进行10ms的仿真); (6)如果您在仿真过程中遇到问题请加微信:lceda18165706664 |
yjm001
0
主题
1
回复 |
11#
仿真文件过大,出于性能原因已停止。 就一个lm358一个万用表以及两个电源一个电阻一个led就这样了。 |
|