查看: 20218
回复: 14
【公告】立创EDA仿真库更新及常见问题说明
MZH00
1
主题
34
回复
发表于2020-04-22 11:49:38 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

仿真库更新及常见问题说明


*****2020-04-22*****************

1、新增一批数字电路仿真模型,在仿真模式下的仿真库中进行搜索,库别为系统库。新增模型列表如下:

74HC00  74HC11  74HC74  74HC123A  74HC151  74HC163

74HC02  74HC20  74HC86  74HC125  74HC153  74HC164

74HC04  74HC21  74HC107  74HC132  74HC157  74HC165

74HC08  74HC27  74HC112  74HC138  74HC161  74HC166  

74HC10  74HC32  74HC123  持续更新中


官方模型库更新请点击链接查看:https://shimo.im/sheets/vtJChQgvCpjjYp9j/MODOC/


常见问题:

(1)常用数字逻辑芯片及符号默认5V电源,无需添加;

(2)仿真器件中的输入端在不使用时需要做接地处理;

(3)在使用网络端口及网络标签时不允许两个或两个以上网络对应同个节点,常见问题为GND网络上添加一个其它网络,导致仿真失败;

(4)仿真器件需要使用基础库以及仿真库中的系统库,用户贡献库未经验证,谨慎使用;

(5)遇到仿真超时或提示仿真文件过于复杂时检查电路是否连接错误或仿真设置时间过长(.tran 10m表示进行10ms的仿真);

(6)如果您在仿真过程中遇到问题请加微信:lceda18165706664

美上美味
0
主题
6
回复
发表于2024-03-26 02:49:22   |  ip属地:陕西  |  显示全部楼层
15#

仿真模式下的常用库和仿真库里的系统库才可以仿真,其他不支持仿真。


这个需要芯片厂家提供数据啊