查看: 3303  |  回复: 3
CS5181E锂电充电管理的介绍有技术和样品支持
音频IC
118
主题
9
回复
发表于2020-04-24 09:53:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

CS5181E是一款锂电池线性充电IC。深圳锦宏世纪 李工 Q:288 167 1130适用于空间受限型便携式应用的系统电源路径管理,通过USB端口或交流适配器运行!最高支持1.5A的充电电流,支持非稳压适配器。USB输入电流限制精度和启动序列使得这款芯片能够符合USB-IF涌入电流规范。输入动态电源管理 可防止因错误配置USB电源引起的系统崩溃,并且可最大程度的提高能够从适配器中获得的功率!

CS5181E具有动态电源路径管理(DPPM)功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至DPPM阀值时,DPPM电路蒋减少充电电流!

CS5181E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护,输出欠压和过压保护,芯片温度调节和保护,充电超时保护,电池过压和短路保护,电池温度保护,此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控!

 

合粤电子
4
主题
78
回复
发表于2020-04-25 13:28:23   |  显示全部楼层
2#
专业贴片铝电解电容生产厂家www.dg-heyue.com