查看: 5030  |  回复: 2
开源一块STM32F103RE的小开发板~ 可做物联网,游戏机等

主题

回复
发表于2020-04-30 10:27:58 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

STM32F103RETX开发板(原文链接点我,点击全文看更加完整介绍)    其设计其实是比TOLIN核心板要早些时候的~,当时想用这块板子做的是一个复古游戏机,有联网功能。但是后来其在我调试一些简单的模块中起到很大的作用,所以就一直用它先完成一些驱动文件编写,比较方便。

   首先其设计还是遵循了极大化兼容接口的设计思想,满足一些模块的板对板直插,减少杜邦线使用。再者就是结构上的调整,板子的大小与添加IO丝印。

说一下板载资源吧    USB 2.0接口 可实现USB CDC功能,U盘拖拽固件升级,数据存储等功能。    三色LED 一颗5050的三色led代替传统的led,使板子布局更加美观,用于做指示灯。    STLINK UART二合一接口 2*4P的一个接口,其接口是板对板形式的,即可参考我之前做的[color=var(--weui-LINK)]STLINK2.1烧录器。直插可使用。stlink与串口只占用一个usb口。    Keyboard接口 其实是一个IIC接口。    温湿度传感器 使用的是SHT20    光强传感器 使用的是AP3216C。    按键部分 包含五向按键一个和两个轻触无声按键(极致体验,更加舒服)    SD卡槽 可存放更大的文件。    ESP-01S接口 当然就是与ESP-01s即esp8266模块板对板接口,其实也是一个UART接口。使板子具有物联网功能。    屏幕显示接口(重点介绍)    屏幕基本兼容中景园电子的屏幕接口

   SPI模块接口(重点介绍)    模块接口兼容大部分广运电子GY系列模块



 本设计仅是个人的设计,并没有完整的全面测试。所以可能会存在潜在的问题,若使用过程中发现问题,麻烦在公众号后台联系我。开源的另外目的也希望大家能一起做基于这块板子一些小项目。 最后注意生产投板的时候要使用Gerber文件,否则可能因厂方的AD版本不同导致丝印位置错乱。

由于附件太大了,这里无法上传,大家可到下面链接获取资源:STM32F103RETX开发板(原文链接点我)

更新:PCB宣传视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Ag4y1a78w

  


3D实物图


主题

回复
发表于2020-04-30 10:28:53   |  显示全部楼层
2#
为啥我其他图片总是提示画中画,请删除呢??????????????????