查看: 18457
回复: 21
IP5306的奇怪问题?
tzcl
1
主题
0
回复
发表于2020-05-16 17:31:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

IP5306 根据官方推荐电路,我的这个电路应该是没有问题的,焊接后,能够充电,能够放点。KEY单短键能够开电量指示,KEY长按能够开照明。问题是 连续两次无法关闭电量指示和照明,为什么?我担心是按键抖动,在按键两边并联104瓷片电容和30pf电容,都没有效果,请问是什么原因?

 

小小工程
1
主题
4
回复
发表于2022-02-09 14:58:13   |  显示全部楼层
11#
这个芯片本身就是这样,双击是关闭升压系统,但USB口会有一个2.3V左右的虚电压,这个电压的用途是为了达到插入自动检测功能。
小小工程
1
主题
4
回复
发表于2022-02-09 15:03:44   |  显示全部楼层
12#
发表于2021-01-25 18:34:47  4# 我也发现个奇怪的问题,usb插入后就关不掉输出了。。。。
可以的啊,但也要看是什么数据线,有些数据线内部有芯片,形成了回路,会把IP5306待机时产生虚电压2.3V拉低·了,从而导致这个数据线长时间插在USB口后 再连接手机时显示不充电,这种情况只需重新拔插数据线或短按按键即可恢复
小小工程
1
主题
4
回复
发表于2022-02-09 15:04:32   |  显示全部楼层
13#
发表于2021-12-31 18:54:03  10# 我直接放弃了,联系不到官方的技术支持。
直接找代理商啊,一堆技术服务

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部