查看:
1072
|
回复:
0
|
为什么变压器的电压会自己升高
|
元器件小白
55
主题
0
回复 |
发表于2020-05-20 11:23:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
变压器的电压为什么会自己升高?这是因为变压器本身有电压降,输电线路也有电压降。电压降的大小是随负荷电流大小变化的,负荷电流越大电压降越大,反之则小。平时变压器负荷较大,那么变压器本身及线路上的电压降较大,用户得到的电压就低一点,到了晚上11点以后,用电负荷越来越小,电压降就越来越小了,原来降落在变压器与线路上的电压,都加到用户端了,用户的电压就上升了。 变压器的电压降一般在5%左右,具体多少由变压器的阻抗电压决定,对输出400V的电力变压器,阻抗电压在4%--6%之间,平均约5% 。变压器空载输出电压为400V,满载时电压降5%,输出电压刚好380V,加上线路电压降也有5%左右,这样到达线路末端用户的电压就只有360V左右了。 以上是比较理想的情况了,这样最高电压只有400V,也就是变压器空载输出电压。那么用户为何会有420V的电压出现呢? 以上只考虑了变压器输出电压随负荷大小的变化,其实变压器的输入电压10kV也是随负荷大小而变化的。变压器的输入电压10kV,对上级变压器而言就是输出电压,假如它在空载与满载之间,电压变化也是5%,那么在满载时10kV电压也要降低5%,就只有0.95kV了,这样原来空载输出电压为400V的变压器,就只能输出380V电压了,到了满载变压器输出电压降到了只有360V左右了,结果线路末端的用户电压更低,已不能满足一般电器设备正常用电了。 为了弥补这种缺陷保证用户正常用电,变压器上设置了可调节电压的分接开关,使输出电压在一定范围内可以适当调节。对输出电压为400V的变压器,一般设置可下调5%电压的低输出档与上调5%电压的高输出档。如果输入电压10kV在满载时降低到0.95kV,则就要把分接开关调至高输出档,也就是空载输出电压是420V这个档位,这样当变压器高低压侧都满载时,变压器输出标准的380V电压,从而保证线路末端用户也能正常用电。但这样一来,当负荷减小后电压就回升很多,到了晚上11点后,负荷很小接近空载,电压就回升到420V了。 国家标准GB/T12325-2008《电能质量 供电电压编差》规定,20KV以下三相供电电压偏差为标称电压的正负7%,220V单相供电电压偏差为标称电压的正7%负10%,也就是353.4--406.6V与198--235.4V之间是允许的,420V已超过406.6V是不合格的,可要求供电部门调整。 但实事求是地说,短时期内解决不了。从上述已知,调整电压只能5%调,不是偏高就是编低,要使目前的供电电压满足国家标准要求,除了通过电网改造,进一步减小线路电压降外,变压器分接开关的调节电压档位,最好做到2.5%一档,这样输出最高电压可控制在410V。https://www.ickey.cn/ |
|