查看:
2220
|
回复:
2
|
LOTO 实践【干货】4 红外传感意想不到的干扰 osc802
|
LOTO
69
主题
9
回复 |
发表于2020-06-08 15:20:44
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成 波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在 不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于 红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵
如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做 了情景复现。E 为红外发射,R 为红外接收,使用 LOTO instruments 的 USB 示波器 OSC802 迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大 不同 上图中,A 代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B 代表发射 板上红外发射头对红外接收传感器的照射。OSC802 采集到的波形显示,由于 A 的照 射,在 B 照射产生的脉冲波形上叠加了图中 C 所示的直流分量。 下图阐述了这次问题产生的基本原理 D 是发射板产生的波形,是我们上次文章介绍过并且符合期望,C 是意料之外的日 光照射产生的波形,由于 C 的出现,导致实际的波形由 D 变成了 E,破坏了原系统的 判断条件。 并且,还不能简单的改变判断条件来绕过这个问题。因为 C 的波形在不同的日光 强度下是不同幅值的,从昏暗环境的 0V 一直可以变化到室外的 4V 左右,光线强烈的 情冴下,足以淹没掉发射板发射来的红外脉冲信号 解决在日光强烈的环境中对红外发射板造成干扰的方法有多种,对发射信号做载 波,以区分日光照射还是发射管照射,戒者换某种特定频率的红外发射管来排除日光 干扰,戒者加遮光罩戒者偏振片之类的。在这里我采用了快速简单的做法,使用电容 串联迚电路,去掉日光照射产生的直流干扰分量,获取到红外发射管的脉冲信号后再 使用电压比较器整形输出 将比较器前端的一个电阻换成隔直电容 C55 来实现上述想法,电容值不同,同样 的光照环境下产生的效果不同 最后选择 C55 为 0.1uF 的电容,问题解决。 硬件电路设计也是需要不断完善的,设计和实验室样品阶段是和成熟的产品之 间有较大的距离,很多现场应用遇到的情冴事先完全没有想到。很多资深工程师靠丰 富的经验来避免走弯路,绕过路上的坑。我们经验不够的时候,只能靠遇到问题积极 主动开动脑筋解决问题,慢慢的我们也会积累到丰富的经验。我的文章的目的和意义 就是在此,短短的记录文字不足以给读到的工程师带来确切和明确的知识,但是会在 一定程度上揭示出一点点经验,一点点思路的干货。希望能帮到大家 |
qulizhui
0
主题
1
回复 |
发表于2022-05-08 00:36:17
|
显示全部楼层
2#
我最近遇到一个问题,到现在还没解决,可以交流一下吗? |
|