查看: 1273  |  回复: 0
电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
元器件小白
55
主题
0
回复
发表于2020-06-10 14:25:37 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  电阻坏了可直接连吗?

  电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。

  图

  电阻坏了如何测出来?

  相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍:

  检测电阻好坏的方法:

  一、外观检查

  查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。

  二、万用表检测

  1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K欧姆以上的电阻器可选RX10K档。

  2、测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0,

校0的方法是:将万用表两表笔金属棒短接,观察指针有无到0的位置,如果不在0位置,调整调零旋钮表针指向电阻刻度的0位置。

  3、接着将万用表的两表笔分别和电阻器的两端相接,表针应指在相应的阻值刻度上,如果表针不动和指示不稳定或指示值与电阻器上的标示值相差很大,则说明该电阻器已损坏。

  4、用数字万用表判定电阻的好坏时,要先将万用表的档位旋钮调到欧姆档的适当档位,一般200欧姆以下电阻器可选200档,200-2K欧姆电阻器可选2K档,2K-20K欧姆可选20K档,20K-200K欧姆的电阻器可选200K档,200K-200M欧姆的电阻器选择2M欧姆档。2M-20M欧姆的电阻器选择20M档,20M欧姆以上的电阻器选择200M档。

  以上所介绍的内容,就是检测电阻好坏的方法。通过这些简单的检测方法,可以帮助您快速地检测出电阻的好坏,从而给您的使用带来很大的方便。

  电阻坏了有什么现象

  电阻坏了一般都是阻值变大,个别的也会变小,还是断路的居多。

  鼓风机电阻坏了是什么症状呢?

  鼓风机电阻主要是控制鼓风机转速的,如果鼓风机电阻坏了,那在不同的挡位上鼓风机的转速都是相同的。鼓风机电阻坏了之后风量控制旋钮就失去了调速功能。会导致出风量调节不了;没有1234挡,只有一个出风量;应该是很大的出风量;也有的是风机直接不工作了。

  压敏电阻正常时的电阻是无穷大的,它是并接在电源两端的,起过压保护作用,当输入电压超过达到一定值时,它的电阻突然变小,使电路呈短路状态,强行烧短保险丝,起到保护电器的作用。一般情况下,逆变的快硅容易坏,如果是整流硅坏的话,很可能有突变过压或者过流。因为负荷扰动和电源波动造成的触发紊乱,也会导致整流硅损坏,具体问题需要根据损坏情况来分析。

  汽车空调风扇电阻会连续烧坏的原因:

  1、压缩机或控制电路短路造成的。

  2、冷凝器电机、压缩机电磁离合器、蒸发器电机故障引起。

  3、汽车空调风扇的保险丝不符合要求,电流值小。

  4、空调系统有地方短路,压缩机负载太大引起。https://www.ickey.cn/