查看:
1811
|
回复:
2
|
STM32物联网实战项目 - 项目需求
|
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-06-17 10:38:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
以主流的STM32单片机为主控,GPRS与WIFI为联网模组,配合丰富的外设与接口,设计一款功能齐全的物联网产品,让学员在学习产品设计的过程中,熟练的掌握STM32单片机的应用。 一、功能需求 1、单片机型号 主流的STM32F103系列; 2、联网模组 SIM800C,ESP-12S; 3、电机控制 支持步进与直流电机(集成驱动),支持无刷电机(扩展接口); 其中,直流电机支持PWM调速(带光耦隔离,支持正反转),步进电机支持单极性与双极性。 4、显示 3个LED,6个数码管,支持智能串口屏(UART接口),TFT屏幕(FSMC驱动,8080接口)与OLED屏幕(IIC接口)扩展接口; 5、输入类 支持模拟温度传感器,数字温湿度传感器,热电偶,0-5V输入电压,4-20mA输入电流,按键(机械与触摸); 6、输出类 无源蜂鸣器,继电器,NPN输出,PNP输出; 7、接口 TTL-USB,485,CAN,SPI,IIC,USB; 8、通讯协议 Modbus-RTU,自定义服务器协议,其他协议; 9、其他功能 Flash模块,编码器接口,刹车信号接口,实时时钟(超级电容),GPIO扩展(排针形式); 10、电源输入 支持5-28V,支持USB供电,带各种保护功能; 11、调试接口为SWD,支持调整BOOT引脚选择串口下载; 12、支持外部复位。 详情: https://mp.weixin.qq.com/s/PvzgzIdVTrg65tr4V__Aog (微信公众号 - 硬件家园) 如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2020-06-17 11:35:29
|
显示全部楼层
2#
赞一个!
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2020-06-17 11:42:05
|
显示全部楼层
3#
楼主不妨使用LCEDA来做原理图和PCB的基础版本,再提供可转换的AD和PADS版本支持。听说AD的法务太不友好,万一后期有版权类问题,终归是麻烦。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|