查看: 1158  |  回复: 0
介绍国产低功耗蓝牙芯片-IN612L芯片

主题

回复
发表于2020-06-19 18:38:03 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

此单芯片集成了高性能并带浮点运算单元的Cortex-M4F CPU,最高运算主频高达64MHz,可轻松完成复杂嵌入式任务和软件算法。此外芯片还集成了最新一代的低功耗蓝牙5全协议栈,支持扩展广播,Coded PHY远距离模式和2Mbps高速率模式。芯片还集成了SDR(软件定义无线电)和Arbitrary两种用户自定义协议栈模式,并支持自定义协议栈和蓝牙5协议栈同时运行,这将极大地方便用户自主开发满足各种特殊无线通信要求的应用和解决方案。IN612L芯片对多模通信引擎的支持,可以为低功耗蓝牙网关,智能电表,资产管理系统,智能家居,智慧医疗等产业提供灵活的网络组网方案,并同时通过对低功耗蓝牙协议的支持确保兼容智能手机,智能平板或智能电视等基于低功耗蓝牙的生态系统。

另外,当今无线通信产品设计的一大挑战即无线通信的安全性和对用户开发的知识产权的保护性,IN612L芯片为用户设计了基于硬件的SecureRadio安全引擎,支持ECDSA(Elliptic Curve Digital Signature

Algorithm)数字签名认证算法和安全启动。此引擎可以让用户专注于应用程序的设计开发,而无需担心自己的知识产权受到损害,同时确保无线链路的通讯受到最强安全保障。

IN612L芯片还集成了多种片上资源供开发者使用,包含256KB ROM,1MB Flash Memory和高达96KB的用户SRAM,同时还集成了丰富的外设,例如UART, SPI, I2S, PDM, I2C,PWM和键鼠控制器等等。开发者可以尽情享用此SoC平台提供的所有资源开发他们的本地无线应用项目,而无需增加额外的微控制器和存储器负担设计系统。

其他IN612L芯片性能特点还包括:

·                    

低功耗蓝牙HCI接口支持,方便集成到基于Linux操作系统的应用设计中

·                    

SDR无连接数据交换模式,高效,低延时,低通信开销

·                    

ISM

2.4GHz高性能射频收发器

·                    

-97.5dBm灵敏度@1Mbps; -104.5dBm灵敏度@125Kbps

·                    

高抗干扰性,临频/同频干扰抑制能力强

·                    

超低系统功耗(500ms连接间隔平均电流<20uA,满数据负载测试条件)

·                    

超低睡眠电流 500nA

·                    

内置音频压缩解压缩处理引擎

·                    

内置SDM(Sigma Delta Modulation)Direct音频输出引擎

·                    

内置DC-DC,宽范围电压输入1.8V~3.6V,适用于各类电池供电的便携式应用


上海橙群微电子有限公司(InPlay)联合创始人兼CEO吴群说,“ 今天我们很高兴为我们SwiftRadio产品家族新添一员-IN612L系统级单芯片,它的多模协议栈,超低功耗和增强的安全特性将为低功耗蓝牙技术进入本地无线网络(Local Area Network)应用市场提供了可信赖的技术平台。我们希望越来越多的低功耗蓝牙开发者认识到低功耗蓝牙技术,尤其是低功耗蓝牙5技术,其不仅是个人无线网络(Personal Area Network)技术的最好选择,同时它可以进入到本地无线网络(Local Area Network)应用市场作为对Wi-Fi技术的有益补充。”

上海橙群微电子有限公司(InPlay)计划在2020年6月份向市场推出IN612L芯片样品及演示套件,芯片采用QFN48(6mmx6mm)封装,公司预计IN612L芯片将于2020年第3季度量产商用。