查看: 6995  |  回复: 11
关于元器件HT7350 品质问题

主题

回复
发表于2020-06-20 00:07:54 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
买了十几个HT7350-7和HT7350-1,这两种器件最高输入电压为30V,HT7350-7 输出250ma 有过流,过热保护,我输入24V 换了几个都击穿了,输入和地之间短路?这器件是正品吗?严重怀疑。。

主题

回复
发表于2020-10-26 16:18:22   |  显示全部楼层
9#

HT7350这种芯片又不是什么大厂大品牌的,又这么便宜,应该不会有人作假,也不会有人翻新。



主题

回复
发表于2020-11-26 16:39:15   |  显示全部楼层
12#
发表于2020-11-10 10:05:47  11# 24V输入,别说30V耐压了,35V耐压输入的LDO都会被打坏。输入MLCC电容,上电瞬间的电压浪涌非常高,解决方案2个...
前面加个TVS管就能搞定。