查看: 848  |  回复: 0
SI24R2B单发Tx发射2.4G芯片功耗低技术资料

主题

回复
发表于2020-06-23 15:32:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G 单TX。可与NRF24l01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。

二、SI24R2的功能概述:

 

SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。

SI24R2采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。

 

SI24R2针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为小于500nA,在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。SI24R2操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。

SI24R2具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统,内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作:数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/0电压,可以与各种MCU端口直接连接。

 

SI24R2 PS1.1.pdf