查看: 1343  |  回复: 0
光传输中光模块的工作原理及其应用
光纤模块
279
主题
0
回复
发表于2020-07-03 17:40:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

随着大数据、云计算、5G通信的到来,数据传输速度越来越快的情况下,人们不断追求更高清的图片和视频以及画面通信质量,这导致数据中心带宽需求飞速增长,以传统光纤传输媒介的光纤资源将会越来越紧张。若重新铺设光纤,将面临挖地道、架空、埋管道、施工周期长、人力消耗大等系列问题,会给城市的建设带来很多麻烦。这时,选择成本低廉,可靠性高的技术来提高光纤资源的利用率成为首要解决的问题。

为了解决这个问题,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一种低成本、承载业务灵活的CWDM技术如何解决了现阶段光纤资源不够用的问题。

 

CWDM技术可以在业务量的递增的情况下,不需要新增光纤和更换原有设备,通过插入新的OTU板进行容量扩展来增加旧光纤的传输容量,提高现有光纤资源的利用率,实现更大规模的数据传输任务。

另外,因为CWDM的工作波段为1270~1610nm,波长间隔为20nm,较宽的波长可降低激光器对技术指标的要求,从而减少了光模块的设计和开发成本。在成本低和扩容量大的双重优势下,CWDM在电信、广电、企业网、校园网、数据中心、基站等领域被广泛地运用。

那什么是CWDM呢?简单地说就是在发送端利用光复器将不同波长的光组合到一根光纤中进行传输;在在链路的接收端,利用解复用器将组合在一起的光分解后通过不同的光纤,分别送给不同的接收机,因此只需两根光纤就可以传输多路信号。

随着5G时代的到来,基于CWDM技术开发出来的光模块具有容量大、节省光纤资源、损耗低、体积小、组网灵活等优点,以应对5G时代下庞大的数据传输需求。最后,5G网络建设的快速推进必将给光模块市场带来巨大的市场机会和发展机遇。


易天光通信CWDM光模块类型主要有:

1、1.25G&2.5G SFP CWDM 20KM~120KM

2、10G SFP+ CWDM 10KM~80KM

3、10G XFP CWDM 10KM~80KM

 

通信行业的发展十分迅猛,易天光通信(ETU-LINK)紧跟业界的步伐,积极响应业界研发各种CWDM光模块解决方案,以应对未来更高速率需求的光模块。

推荐:SFP-10G-LRM