查看: 996  |  回复: 0
彩电行输出变压器输出电压是多少
元器件小白
55
主题
0
回复
发表于2020-07-06 15:17:09 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  彩电行输出变压器输出电压是多少

  行输出变压器也叫逆程变压器,包含【低压】,【高压】绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。

是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号!

把行频电流升压,然后经多个二极管和电容,倍压整流成20000V左右的高压直流电,用来吸引显像管电子枪发射出。一般彩电行输出变压器输出电压有22-26KV电压。

  彩电行输出变压器故障的判断方法

  彩电维修中,行输出电路故障占了相当大的比例。而行输出变压器内部短路,又是导致行电路故障的重要原因。下面介绍几种判断行输出变压器好坏的方法,以供参考。

  一、电压检查法当行输出变压器出现线圈匝间短路时,+B电压会相应地下降。在+B端接上电压表,然后对行激励变压器初级作瞬时短路,使行输出失去激励脉冲而停止工作,此时观察+B电压的变化。若电压恢复正常,说明行输出电路有短路故障。

  二、电流检查法此种方法适用于检查行输出变压器绕组匝间短路故障。用万用表电流挡串接在行输出变压器初级回路上作检测,当电流大幅度增加,大于500mA时,可以判断行高压绕组发生短路。但用这种方法对于行输出变压器低压绕组匝间短路就不易检查出来。如21英寸的彩电行电流一般在270mA~350mA之间,当行输出低压绕组匝间发生短路时,所增加的电流在20%~30%左右,增幅并不大,较难判定行输出变压器是否有问题。

  三、波形检查法对于一些+B电压下降,行电流有所增大的电视机,用上述方法又难以确定输出变压器的好坏时,通过用示波器测量行输出管集电极波形,可以立即判断行输出变压器绕组有否短路故障。在正常情况下,行逆程脉冲波形稳定整齐,没有杂波;脉冲幅度是+B电压的9倍左右,宽度为12us。在行输出变压器发生短路故障时,所测行输出管集电极往往有杂乱的波形出现。

  四、短路电流比较法这种方法简便实用。首先测量行输出工作电流I1,然后用一条长约20cm、线径约0.5mm的导线在行输出变压器磁心上绕1圈,再将导线两端短接一下,测出此时的行电流I2。如果12较I1增加了70%以上的电流,即I2=(1.7~2.0)I1,说明行输出变压器无短路故障,若I2=1.08I1,即电流增加了8%,则行输出变压器高压绕组有2匝短路;若I2=I1,电流没有变化,说明有2匝以上的线圈短路了。

  要测量行电流的变化,也可以通过测量开关电源输出端与行输出变压器初级绕组之间所串联电阻上的电压降来判定电流的变化,这样更为方便。有的电视机正常工作时,行电流就较大,在怀疑行输出有短路故障时,但又不掌握正常行电流值,此时用短路电流法作检查,可以作出准确的判断。此外,电视机的行电流大小会因屏幕尺寸和偏转角度的差别有所不同。用这种方法可不必先知道行电流正常值是多少,只要短路行输出变压器一圈后,比较行电流值的前后变化,就可以作出正确的判断。在使用“短路电流法”时,要首先接好电流表,短接操作时间不宜长,只宜作瞬时短路,能观察到电流值即可。经过多次实践证明,用“短路电流法”判断行输出变压器故障的准确性高,而且安全,不会对元器件造成损坏。https://www.ickey.cn/