查看: 1113  |  回复: 0
如何判定电压互感器同名端
元器件小白
55
主题
0
回复
发表于2020-07-07 14:17:35 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  互感器是利用线圈磁场的互感原理而制作的,用来把大电流和高电压按照一定比例降为可测量和采集的小电流、小电压的一种电气元件。

  常用的电压互感器二次侧一般为100V,电流互感器二次侧为1A或5A。因为电压和电流是一个相量值有大小也有方向,感应出来的二次值不光要跟一次值大小上有一定的比例关系,而且相位上也要一一对应,所以一二次的同名端也是要相对应的,否则感应出来的二次值会导测量不准,甚至烧坏二次设备。

  同名端就是互感器中初级绕组和次级在任一时刻极性都相同(相位角一致)的两个(或多个)抽头,简单点说就是两个绕组的输入端和输出端要相对应。

  题主所说的互感器4个端子标志都看不清了,应该指的是双绕组的互感器,下面我们就来介绍下同名端的判定方法:

  一、电压互感器同名端判定:

  1、准备一节1.5V的干电池,一个按钮开关,一个机械式的万用表和若干导线。一般电压互感器一次末端用X表示;首端用A表示。用万用表测量出同一二次绕组的两个接线端,然后把机械式万用表打到DCmV电压档,按上图进行接线。注意电池的正极要接A端,负极接X端。

  2、按下开关SA,同时观察机械式万用表指针的摆向,如果正向摆动则A、a为同名端,万用表“+”表笔为二次绕组的首端a,反向摆动则为末端x。如果万用表摆动不明显,可以加大一次侧电池的电压,可以用两节电池或者改用9V的电池来测量,测量完成后用油性记号笔进行标记。

  二、电流互感器同名端判定:

  1、按上图接线,电流互感器的一次侧首端为P1,末端为P2,如果是穿心式则直接把电线按电流的流向:自P1流向P2穿过。用万用表测量出同一二次绕组的两个接线端,然后把机械式万用表打到DCmA电流档,按上图进行接线,一定要注意电流的流向P1→P2。

  2、按下开关SA,同时观察机械式万用表指针的摆向,如果正向摆动则P1、S1为同名端,万用表“+”表笔为二次绕组的首端S1,反向摆动则为末端S2。如果万用表摆动不明显,可以加大一次侧电池的电压,可以用两节电池或者改用9V的电池来测量,如果是穿心式可以把导线多穿几圈。测量完成后用油性记号笔进行标记。https://www.ickey.cn/