查看:
69215
回复: 1 |
IPUS SQPI PSRAM为STM32单片机提供RAM扩展方案
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-07-10 16:17:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
IoT设备的增长引发了对内存技术的新兴趣,IPUS 自成立以来,已向市场推出了具有SPI和/或QSPI(Quad SPI)存储器总线接口的IoT RAM。致力于为物联网市场提供解决方案。IPUS代理商宇芯电子接下来介绍关于IPUS SQPI PSRAM为STM32单片机提供扩展方案。 从安全的角度可以考虑这样的一种基于大RAM的系统设计:系统自举是用简单的明码,其它代码是加密后存储在flash中。当系统运行时,Flash中的数据,解密后转存到PSRAM中,程序从PSRAM中运行,当程序(或函数)运行结束时,可以轻易地再次在SPI PSRAM中加密(用于再次使用)以及销毁(一次性使用)。其中密钥可以由MCU的唯一序列号、PSRAM的唯一序列号以及随机数并经过客户的定制算法生成,这样结合MCU自身的安全机制,以STM32为例: MCU微控制器在多个应用上占统治地位,拥有读写保护、唯一序列号、内存保护单元、硬件防火墙、真随机数发生器、硬件AES及HASH加速器等等先进可靠的特性,破解代价将以几何级数递增,基本可以让绝大部分破解者望而却步。安全更是一个矛与盾的斗争永远都不会结束的话题,上面的讨论限于篇幅,无法展开讨论。 QSPI PSRAM就可能帮助客户实现一些以前由于种种原因无法去试验的想法和设计,甚至引发相关领域的革新与革命。IPUS SQPI PSRAM为MCU产品提供了一种高效、灵活、高性价比的RAM扩展方案,为包括语音、图像处理在内的数据密集、算法密集类应用,提供了全新的解决方案。IPUS的评估板支持标准的Arduino™ 接口,可完美适配大多数STM32的NUCLEO系列开发板,相关的评估板、驱动和demo程序。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-07-10 16:19:00
|
显示全部楼层
2#
IoT设备的增长引发了对内存技术的新兴趣,IPUS 自成立以来,已向市场推出了具有SPI和/或QSPI(Quad SPI)存储器总线接口的IoT RAM。致力于为物联网市场提供解决方案。IPUS代理商宇芯电子可提供技术产品解决方案。
宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
|