查看:
3596
|
回复:
10
|
PCB的网络间距检查是不是有BUG?
|
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-07-14 10:47:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如果把设计规格的间距设置为0.2mm,那么一些标准元件封装的焊盘就会报间距太小的错误, 但是无论怎么测量焊盘边缘之间的距离,都为0.2mm, 然后把间距规则改为0.199后,有部分的焊盘通过了规则检查,但是有部分的仍报错, 设置间距规则为0.198后,就没有间距报错的了。 这个间距规则问题是不是个BUG呢?还是我个人使用不当? |
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-07-15 13:42:32
|
显示全部楼层
3#
好的,期待新版本的到来,开发人员辛苦了!
|
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-08-05 14:30:56
|
显示全部楼层
4#
现在更新的6.4.3版本好像还是有这个网络间距的BUG
|
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-08-06 16:50:20
|
显示全部楼层
6#
这个是QFN28(4mm*4mm)的封装,焊盘宽度0.2mm,焊盘间距0.4mm,导线宽度0.2mm 间距规则设定为0.199mm时不报错,设定为0.2mm的时候就报错了,四个错误就是指这两根线和两个焊盘的间距错误 |
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-08-21 09:13:29
|
显示全部楼层
7#
什么时候才能改修复这个BUG啊 又过了几个版本了 每次画板都好纠结,报出一堆间距错误不知道是bug还是真的有错误 |
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-08-21 15:51:05
|
显示全部楼层
9#
还是不行啊 |
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-08-21 19:13:07
|
显示全部楼层
11#
三位小数也还在float精度范围内吧? 有时候就是想把间距限制在0.2mm,然后用规则来限制推挤的距离,比较省事。 如果把间距规则设置比0.2mm小,那么推挤出来的线间距就会小于0.2mm。 |
|