查看: 4092  |  回复: 13
PCB里拖拽元件非常慢
威廉老王子
9
主题
34
回复
发表于2020-07-16 10:08:38 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

拖拽时,非常卡顿。元件越多,现象越明显。

8个元件一起拖拽时,卡顿超过10秒钟。

同时,笔记本电脑的风扇开始加速,似乎是CPU占用过高造成的。

网页端和客户端都有该现象。

严重影响体验,希望早日解决!

威廉老王子
9
主题
34
回复
发表于2020-07-16 11:57:02   |  显示全部楼层
4#
发表于2020-07-16 11:29:32  3# 你看看是否是焊盘都是多边形焊盘?
都是基础库里的,大部分都是电阻电容,有一些IC和三极管。我觉得这些焊盘都不是多边形的吧?
威廉老王子
9
主题
34
回复
发表于2020-07-16 15:23:18   |  显示全部楼层
6#
发表于2020-07-16 11:01:08  2# 这个问题已经在解决了。新的版本,将会支持几千个器件操作流畅。
什么时候解决啊?以前的版本没有这个问题的。今天做layout做了一天,受不了这个bug了
威廉老王子
9
主题
34
回复
发表于2021-05-20 14:56:59   |  显示全部楼层
8#
发表于2020-07-16 11:01:08  2# 这个问题已经在解决了。新的版本,将会支持几千个器件操作流畅。

等了快1年了,现在呢?

现在的标准版仍然没解决问题,但出了个专业版。专业版确实流畅,于是我把标准版里的老工程文件导入到专业版,导入的过程又是碰到一堆问题。

立创EDA解决Bug真的要加快进度。

去年6月用过立创EDA,有不少bug。想想这是国货,又是新产品,我们应该多些包容心。

今天重新拿立创EDA出来用,还是一堆bug,越用心越凉。

我们支持国货的心是热的,但别总被贴到冷屁股上啊。

威廉老王子
9
主题
34
回复
发表于2021-05-20 16:43:42   |  显示全部楼层
10#
发表于2021-05-20 16:16:12  9# 就是专业版解决流畅问题你说的导入一堆问题是什么?专业版有专业版的规则,如果你说的是引脚端点重叠报错的,是需要手动调整

导入到专业版,主要是碰到两个问题:

1) 用Chrome,导入成功,但是专业版打开工程文件时一直停留在0%的进度条上。换成Edge浏览器,可以正常打开。

2) 专业版打开导入的原理图,所有元件的footprint这一栏都是空的。即使是基础库的元件,也是这样。用原理图去更新PCB,每个元件都报错“[Fatal Error] : Component $1I5033 lacks of property "Footprint"”。

威廉老王子
9
主题
34
回复
发表于2021-05-20 23:41:20   |  显示全部楼层
12#
发表于2021-05-20 18:29:51  11# 1、再次在谷歌浏览器打开是否可以打开2、导入原理图会先找相同名称的封装,找不到就会留空,会增加一个属性“原封装”进行手动...

1. 再次在Chrome里还是打不开,进度条还是0%。但是换一台电脑的Chrome就能打开。

2. 一个小小的工程就有几十个元件,难道每一个都手动绑定?客户不会接受这样的工程导入

威廉老王子
9
主题
34
回复
发表于2021-05-26 11:02:01   |  显示全部楼层
14#

标准版的网页端里有这个问题,客户端APP里似乎已解决该问题了。专业版也没这个问题。

另外,有个发现。如果内电层是Plane,卡顿很严重,但是如果改成Signal,就变得流畅了。如果各位有类似问题,可以参考借鉴该方法。