查看:
1109
|
回复:
0
|
关于LoRa常见问题的解答汇总
|
小嗡嗡嗡
50
主题
4
回复 |
发表于2020-07-21 13:54:00
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
前面的文章中,小编有写过LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。后来有很多朋友私聊小编探讨了LoRa的相关问题,小编今天就统一把其中比较常见的问题给大家汇总出来,借着这个机会给各位解答下。 问:LorawAN数据速率是多少? 答:对于LoRa来说,LoRaWAN数据速率范围在0.3kbps到11kbps之间,欧洲地区GFSK数据速率是50kbps。在北美地区,由于FCC限制最小数据速率是0.9kbps。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRaWAN网络服务器通过自适应数据速率(ADR)算法对每个终端设备数据速率和RF输出分别进行管理。ADR对于高性能网络是至关重要的,具有了可扩展性。在基础设施方面,以最小的投资部署一个网络,当需要增加容量时,就部署更多的网关,ADR将会使数据速率更高,可将网络容量扩展6到8倍。 问:LoRa处理干扰怎么样? 答:LoRa调制解调器对同信道GMSK干扰抑制可达19.5dB,或换句话说,它可以接受低于干扰信号或底噪声的信号19.5dB。因为拥有这么强的抗干扰性,所以LoRaTM调制系统不仅可以用于频谱使用率较高的频段,也可以用于混合通讯网络,以便在网络中原有的调制方案失败时扩大覆盖范围 问:LoRa设备天线上可以达到的实际Tx功率是多少? 答:在芯片引脚输出的功率是+20dBm,经过匹配/滤波损耗后在天线后,在天线上功率是+19dBm +/-0.5dB。最大输出功率在不同的地区有不同的规定,LoRaWAN规范定义了不同地区不同的输出功率使链路预算最大化。 问:为什么我的LoRa设备或模块输出功率达不到20dBm? 答:+20dBm规格是对芯片引脚输出功率而言。在任何的RF系统中,带通滤波器和RF开关都有插入损耗的特性,在匹配滤波后天线上典型性能可达到+19dBm。我们公司模块是18dbm 问:可以频繁地在FSK和LoRa调制之间改变模式? 答:是的,没有问题。LoRa设备通过简单的spi寄存器写入可以从FSK切换到LoRa(反过来也一样)。对设备的性能和可靠性没有影响。LoRa设备按照数据手册规定的可以配置或重新配置为任意参数。 问:如何选择LoRa信号带宽(BW)、扩频因子(SF)和编码率(CR)? 答:LoRaWAN主要使用了125kHz信号带宽设置,但其他专用协议可以利用其他的信号带宽(BW)设置。改变BW、SF和CR也就改变了链路预算和传输时间,需要在电池寿命和距离上做个权衡。请使用LoRa调制解调器计算器评估权衡。 问:当两个不同制造商的SX127x模块不能相互通信时,故障检测的步骤是什么? 答:首先,在两个设备间检查由晶振引起的频率偏移。带宽(BW)、中心频率和数据速率这些都源自晶振频率。其次,检查在两边的软件/固件设置,确保频率、带宽、扩频因子、编码率和数据包结构是一致的。 问:在LoRa模式,当循环冗余校验(CRC)使能时,怎样可能接受到一个错误的数据包? 答:在LoRa模式,即使CRC是错误的,有效载荷也会添加到FIFO。在取得有效载荷前必须检查位PayloADCrcError知道它完整性。在显式报头(Explicit Header)模式,有一个小的可能性一个假检测产生一个“克隆”数据包。要么错误的报头打开CrcOn位,那么有效载荷将会是错误的,调制解调器将会将它标记作为一个PayloadCrcError条件,因此数据包容易被过滤掉;要么错误的报头禁止CrcOn位,这种情况该模式认为数据包是好的。这些偶然的坏包会有一个随机的长度(从错误报头信息中提取),容易通过主机过滤掉,例如看到异常的尺寸大小。 问:我可以用LoRa设备发送或接受一个无限长度的有效载荷数据包? 答:不可以,在LoRa模式中最大数据包长度是256个字节。 &nBSP; 以上就是本期的关于LoRa常见问题的解答汇总,由于时间跟篇幅的原因,小编没办法一下子把所有的问题都汇总出来,只能优先汇总一些比较常见的问题,各位朋友们如果还有其他的疑问的话,欢迎通过以下联系方式随时“骚扰”小编,小编随时在线!咱们下期再见! 翁晓如 13924672287QQ2355573209
主营无线射频电子元器件
|
|