查看: 1497  |  回复: 1
LED灯带蓝牙芯片解决方案
英尚微电子
72
主题
544
回复
发表于2020-07-21 15:22:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

LED灯带LED软灯带是线型照明灯具的一种,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可以剪切和延接。LED软灯带的使用寿命长,不易断裂,安全性高,LED灯带特别适用于暗槽照明、楼体轮廓照明、吧台、展示柜等多种场所环境的照明,也可以制作高亮度的艺术灯


LED灯带主要是通过不同的功能按键实现对LED等待的操作,操作较为机械,或者集成无线远程模块的LED灯带驱动器,结构复杂稳定性不好高成本等等因素,随着科技的发展,以及蓝牙芯片的广泛应用,新的LED灯带蓝牙芯片解决方案实现更为便捷的控制操作。


该方案实现了无极调光,智能渐变,场景模式,智能定时等功能,可以加速品牌商,快速落地灯带产品形态,快速量产,在安全性,便捷性和扩展性上都有很好的表现,


解决方案:

使用MS1656蓝牙芯片,结合APP的强大功能,应用在灯带上,基于ST17H62的蓝牙芯片灯带,智能渐变,场景模式,智能定时,穿墙遥控,支持语音控制开关,具有较高的接收灵敏度,实现实时运行的要求,保证智能灯带的控制范围和成功率。


蓝牙芯片规格下载:DS-MS1656_v1.0.pdf 


www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
英尚微电子
72
主题
544
回复
发表于2020-11-06 11:15:51   |  显示全部楼层
2#
  
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826