查看: 16506
回复: 18
第二届立创商城电子制作节参赛作品《创意电子琴》

主题

回复
发表于2017-05-24 10:21:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】

1. 参赛者姓名(必填项):王珲

2. 单位或学校名称(必填项):xx电子科技

3. 当前职务或职称(必填项):硬件工程师

4. 参赛作品的名字(必填项):创意电子琴

5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):利用电路板焊盘做触摸电子琴的琴键,电路板本身即是外壳,有各种功能键,实现了电子琴的主要功能。

6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM8S003,BS818A-2BS8116A-3FM8002A

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):GD5600

【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】

一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 

电子琴电路板正面TopLayer层

 

电子琴电路板正面TopLayer层

 

 

 电子琴电路板正面BottomLayer层

 

电子琴电路板正面BottomLayer层

 

 

 电子琴电路板正面TopSolderr层

 

电子琴电路板正面TopSolderr层

 

 

MP3电路板正面TopLayer层

 

MP3电路板正面TopLayer层

 

 

MP3电路板正面BottomLayer层

 

MP3电路板正面BottomLayer层

 

 

MP3电路板正面BottomSolderr层

 

MP3电路板正面BottomSolderr层

 

 

电子琴电路板实物图正面

 

电子琴电路板实物图正面

 

 

电子琴电路板实物图背面

 

电子琴电路板实物图背面

 

 

 

MP3电路板实物图正面

 

MP3电路板实物图正面

 

 

 

MP3电路板实物图背面

 

MP3电路板实物图背面

 

 

 

全家福

 

全家福

 

  

 

亚克力做的边框

 

                                                                    

 

焊接好的MP3板安装亚克力边框

 

                                                                   

 

对比空的亚克力边框

 

  

 

电子琴板准备和MP3板连接

 

                                   

 

装好的电子琴面

 

                                   

 

装好的MP3面

 

 

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

     小学时妈妈从大姨家带回一个迷你电子琴,好像是日本的,只记得体积很小,还有个蜂鸣器可以发生,装的是纽扣电池。当时开心的不得了,天天拿着弹各种歌,还是有点音乐天赋的,也没人教,自己慢慢猜着弹,竟然也能弹出大部分儿歌之类。但是,后来在学校不知道怎么弄丢了,很伤心,后来家里又给买了一个大的电子琴,还报了培训班学习了一个暑假,现在这个大的电子琴还能用,那个年代的东西确实结实,前几年也只是电源开关有点生锈了,拆开修了下,内部全是电阻之类的模拟电路,佩服当时的设计者。

    说的有点远了,前段时间女儿在练习弹琴,突然想到我小时候的那个已经记不清样子的迷你电子琴,就打算自己做一个,就有了现在的想法。

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

      这个琴完全是自己想出来的,边想边做,外壳部分是电工做东西最发愁的,所以一开始就决定用电路板做外壳,也就有了这个触摸版本的,外形是和标准卡片一样的,主要是为了最终中间夹层可以用废卡来做。电子琴发声部分用了GD5600这个MP3播放芯片,觉得只做个电子琴有点浪费,就顺便在背面做了个MP3的功能。最终两块电路板是背对背贴在一起的,厚度主要受耳机座限制,只能做到4.5~5mm左右,计划使用废卡片或者亚克力来做。实际使用的是4.5mm的亚克力做边框,加上电路板厚度0.6mm*2,实际厚度约6mm,做完可以很轻松的放入普通男士钱包。

二、系统构架图,

画图功底不行,就简单文字描述吧:

USB电源>>>锂电管理芯片>>>锂电池>>>单片机>>>GD5600MP3解码芯片>>>FM8002功放和耳机座

                                                                   >>>MP3触摸芯片BS818A-2 

                                                                   >>>电子琴触摸芯片BS8116A-3

 

所有模块都用通过单片机控制MOS管控制电源,保证关机功耗。             

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

  

  

 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

       电子琴主要分两部分功能,一面是电子琴,另一面是MP3。所有操作都是触摸按键,开机是通过检测人体电阻的。电子琴模式下,按对应触摸按键会被单片机采集后出发MP3芯片对应的音阶文件,从而演奏出不同音乐。音阶文件是存在flash里的,所以即使不插TF卡,也可以使用电子琴功能,所有操作都是语音提示的。计划还有电子琴的录音功能,可以保存弹奏的音乐,实际上是把弹奏的按键顺序保存下来,不是真正的录音。通过设置功能可以切换到MP3功能,这时会关断电子琴一面的触摸按键,切换到MP3那一面,剩下的就是普通MP3功能,可以调节播放模式、音效等,这个都是MP3芯片的基本功能,都是通过单片机串口命令控制的,MP3文件需要存在TF卡中,可以通过USB更新文件。

       附加功能,USB给锂电充电,USB支持OTG功能,可以直接用OTG转接线连U盘播放音乐,可以插耳机播放。 

      外壳是电子工程师的硬伤,所以一开始就考虑用电路板做外壳,边缘部分开始计划是用标准卡片剪出来,后来发现实际操作很难,就出图在淘宝用亚克力加工了一个,感觉效果还不错。板子和亚克力直接是用双面胶粘的,还是完美。

四、材料清单(BOM列表)

主要器件bom:

GD5600

STM8S003F3P6:http://www.szlcsc.com/product/details_19317.html

BS818A-2 :       http://www.szlcsc.com/product/details_85122.html

BS8116A-3:      http://www.szlcsc.com/product/details_90388.html

FM8002A:        http://www.szlcsc.com/product/details_95823.html

 

五、软件部分的描述(选填)

        软件流程比较简单,开机后10分钟没有动作或者播放就会自动关机,实际就是单片机休眠,stm8s003可以做到理论的5uA,总体休眠不到10uA,比较理想。开机需要用手同时触摸到两面的开机按键,实际是触发三极管唤醒单片机。

        开机后默认是电子琴功能这个后续要加入记忆上次关机状态的功能),检测到对应的琴键后播放flash里对应的声音文件,功能键如音量按键则会调节声音大小,设置键则会切换到MP3模式,同时关断电子琴这一面的触摸按键;MP3模式下检测对应按键则可以播放TF卡文件、上下曲、改变循环方式或者音调。

六、作品演示

https://v.qq.com/x/page/i0540e1stc7.html?ptag=qqbrowser

 

七、总结

        目前基本的电子琴功能和MP3功能已经调试好,其余功能还需优化和增加。小东西也花了不少心思,最近加班比较多,一直没太多时间搞这个,还好终于赶在最后一个周末做完了,非常感谢嘉立创这个平台,不然自己可能还需要更久才能做好。电子琴后续还会在优化更新,还会继续在帖子里更新的!

 


主题

回复
发表于2017-05-24 11:28:05   |  显示全部楼层
4#
发表于2017-05-24 11:04:21  3# 报名成功!建议楼主,发帖的时候,把“作品名称也标出来”。比如这样写:“【报名】UFO飞行控制器“
已修改,这样可以吧

主题

回复
发表于2017-07-28 15:09:02   |  显示全部楼层
9#
一直没更新,硬件已经做好了,软件主要功能调通,这几天有时间会上图。

主题

回复
发表于2017-07-30 22:05:46   |  显示全部楼层
11#
发表于2017-07-30 13:07:29  10# 时间来得及,期待楼主的作品。
终于周末有点时间更新了下帖子,增加的最新的调试结果和实物图等,还未完全做好,这几天再加把劲。最终做完再更新一次吧。

主题

回复
发表于2017-08-21 23:16:40   |  显示全部楼层
13#
发表于2017-07-30 22:21:52  12# 加油
终于赶在最后一天把视频上传了,帖子内容也按要求更新了

主题

回复
发表于2017-08-26 10:46:09   |  显示全部楼层
16#
发表于2017-08-25 23:56:17  15# 有铅焊锡对人体有危险,切记注意
嗯,从没让她摸过,后面要做成镀金的,这个板子只是测试,我每次测完也会洗手的