查看: 2665  |  回复: 10
RGBW四通道3-48V输入3V超低启动电压线性调光12-360MA电流可调的线性恒流IC

主题

回复
发表于2020-07-31 11:25:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

芯片特点:

  四通道恒流输出,单通道最大100MA

12-90MA 外挂电流设定

3V-3.5V 超低供电电压

优异的电流均匀性

通道与通道电流相差 小于3%

芯片与芯片间相差小于4%

Oe 脉冲宽度: 120ns

施密特触发输入


165℃ 热开关保护机制

5ns 输出组延迟,用于错位输出

最大输出电压: 30v

-40℃~85℃工作温度


芯片特性;NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。

电路保护:

3KV输出通道ESD保护

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明

应用电路

深圳市数能积体电路有限公司  何R 

   


主题

回复
发表于2020-08-18 12:01:42   |  显示全部楼层
2#
NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。

主题

回复
发表于2020-10-13 15:15:48   |  显示全部楼层
3#
NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。

主题

回复
发表于2020-11-13 11:40:29   |  显示全部楼层
4#

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明

应用电路


主题

回复
发表于2020-12-07 15:20:24   |  显示全部楼层
5#

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明

应用电路


主题

回复
发表于2020-12-23 10:25:28   |  显示全部楼层
6#

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明

应用电路


主题

回复
发表于2021-01-07 14:49:43   |  显示全部楼层
7#

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明

应用电路


主题

回复
发表于2021-01-15 09:37:24   |  显示全部楼层
8#

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明


主题

回复
发表于2021-01-22 15:40:58   |  显示全部楼层
9#
NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。

主题

回复
发表于2021-01-27 17:37:25   |  显示全部楼层
10#

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明

应用电路


主题

回复
发表于2021-03-04 11:38:32   |  显示全部楼层
11#

应用方案:

一般的LED照明

工程照明

LCD背光照明

户外照明

应用电路