查看:
834
|
回复:
0
|
80V85V100V同步整流电动车灯远近光LED降压恒流IC方案H5524L 带智能过温保...
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-07 10:04:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
芯片概述: H5524L是一款外围元器精简,采用平均电流工作模式的降压恒流LED驱动芯片。 H5524L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。 H5524L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。 H5524L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。 芯片特点: 宽压8V-85V输入范围 典型的130KHz开关频率 高效率:可达95%以上 输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量) 输入端可切远光灯和近光灯 内置智能温度保护,高温掉电流 内置100V低内阻MOS 内置5.5V稳压管 应用范围: 直流或交流输入LED驱动器 RGB背光LED驱动 电动自行车照明 大功率LED照明 汽车照明 低压球泡灯
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|