查看: 2785  |  回复: 7
惠海100V转5V3A低功耗GPS定位器防盗器降压恒压IC芯片方案H6203
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-08-11 11:02:31 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
1.方案名称:惠海100V转5V3A低功耗GPS定位器防盗器降压恒压IC芯片方案H6203

2.品牌名称:惠海半导体

3.惠海半导体H6201应用:

车充、电池充电

恒压源

电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明

扭扭车、卡车

GPS电源供电

电动车仪器仪表供电

4.惠海半导体H6201特点:

低待机功耗、高效率、低纹波

内置150V高压mos

宽输入电压范围:8V~120V

输出电压从5V到30V可调

支持输出恒流

优异的母线电压调整率和负载调整率

高效率:可高达 98%

工作频率:140KHz

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护

恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出

 

QQ3007461765 TEL15889768528
东莞市惠海半导体
25
主题
22
回复
发表于2020-09-08 17:59:21   |  显示全部楼层
5#
GPS定位器IC芯片
东莞市惠海半导体有限公司 周工15889768528/QQ:3007461765