查看:
42849
回复: 53 |
【便携式移动工作站】恒温烙铁+万用表+信号发生器+可调电源+示波器+移动电源等一体化-完结
|
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-05-24 12:38:27
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):成工 2. 单位或学校名称(必填项):LAMBDA 3. 当前职务或职称(必填项):工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):工程师便携式移动工作站 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 创意:出差在现场工作调试时,经常找不到工具,是每个工程师都会遇到的问题。所以一直想开发一款可移动工作站。不用接220V电源也可以用,方便带着到出去工作的平台,同时也适合工程师在家里干活的多功能平台。功能与性能不断增加完善中。工作站集成以下功能: A.可拆卸式大功率电池,提供台式数显可调电源功能,提供1.25-30V可调5A输出的数显可调电源常规接口。提供固定的3.3V,5V,12V,24V电源接口。 B.移动恒温电烙铁功能。 C.调光台灯,照明功能。 D.信号发生器功能,0.HZ-20MHZ,方波,正弦波,三角波型幅度可调,4路3.3、5,24V电平信号输出,0~+-10V,0-20MA,功率输出接口等。(工业现场信号源+常规信号发生器+音频信号发生器) E.集成万用表中的:电流表,电压表,电阻表,频率计,等13种测量功能。可以通过USB口接电脑上位机程序对万用表数据进行处理。 F.集成1Mhz数字双踪示波器功能。 G.预留USB手机充电接口,笔记本电脑充电接口。必要时充当移动电源用。 H.集成预留镍子,焊锡,钳子,螺丝刀等工具与常用零件的储物盒。 I.集成电子负载功能,极限可以支持30A/85V的交直流放电测试(100A桥+300A超级MOS) J.为了使移动工作站不仅可以带出去可以用,在公司里也可以作为常用工具而使用. 储物盒位到时预留一个空气净化器抽烙铁焊烟的附件。这样就可以做为通用型工作台用了. K.开放软件升级接口与相关软件资源,提供多路外接A/D,D/A扩展接口,通用I/O接口,功率驱动输出接口,多种通讯接口等硬件资源,供有动手能力的用户扩展自己想要的功能。可以做为SMT32的通用开发平台来用。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F407芯片,常规的电阻,电容,二三极管,LM358,LM339,PCF8591等电子零件 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 7寸带驱动触摸屏。电池,变压器,BM3451(电池保护),CN3722(电池充放电管理)MAX038(信号发生器),FS9922(万用表),LTC3780(可调电源),XL4016(移动电源),等。 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
电源适配器在家里用而已,不用带出去也可以的。
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 研究背景,目的和功能::
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 一。创性性 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 主板与显示屏:
万用表相关图片:
信号发生器部件图片:
电池保护板,充放电管理,烙铁,调光台灯,吸烟器电路板图片:
电源适配器,电子负载,各种电源,装机前图片:
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 本产品在一个机箱上集成了以下功能: 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。主IC STM32F407是这里购买的: http://www.szlcsc.com/product/details_97517.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 万用表功能介绍:https://v.qq.com/x/page/s0538osqnai.html 信号发生器介绍:https://v.qq.com/x/page/z0538oi1fm1.html 烙铁,电池,台灯,吸烟器介绍:https://v.qq.com/x/page/d0539pqihyh.html 电源适配器,可调电源,电子负载,固定电源,移动电源组件介绍:https://v.qq.com/x/page/d0539pqihyh.html 软件UI与主板,整机介绍:https://v.qq.com/x/page/r0539vqsg2y.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 一。过程体会 未来规划: 由于时间有限,机子目前还不够完善,但至少各个功能都可以用了。以后条件允许时,再做进一步完善吧。 |
那个豆啊
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-25 10:10:50
|
显示全部楼层
38#
楼主太强了吧0-0 佩服佩服
|
|