查看: 46745
回复: 53
【便携式移动工作站】恒温烙铁+万用表+信号发生器+可调电源+示波器+移动电源等一体化-完结

主题

回复
发表于2017-05-24 12:38:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):成工

2. 单位或学校名称(必填项):LAMBDA

3. 当前职务或职称(必填项):工程师


4. 参赛作品的名字(必填项):工程师便携式移动工作站


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

创意:出差在现场工作调试时,经常找不到工具,是每个工程师都会遇到的问题。所以一直想开发一款可移动工作站。不用接220V电源也可以用,方便带着到出去工作的平台,同时也适合工程师在家里干活的多功能平台。功能与性能不断增加完善中。工作站集成以下功能:

A.可拆卸式大功率电池,提供台式数显可调电源功能,提供1.25-30V可调5A输出的数显可调电源常规接口。提供固定的3.3V,5V,12V,24V电源接口。

B.移动恒温电烙铁功能。

C.调光台灯,照明功能。

D.信号发生器功能,0.HZ-20MHZ,方波,正弦波,三角波型幅度可调,4路3.3、5,24V电平信号输出,0~+-10V,0-20MA,功率输出接口等。(工业现场信号源+常规信号发生器+音频信号发生器)

E.集成万用表中的:电流表,电压表,电阻表,频率计,等13种测量功能。可以通过USB口接电脑上位机程序对万用表数据进行处理。

F.集成1Mhz数字双踪示波器功能。

G.预留USB手机充电接口,笔记本电脑充电接口。必要时充当移动电源用。

H.集成预留镍子,焊锡,钳子,螺丝刀等工具与常用零件的储物盒

I.集成电子负载功能,极限可以支持30A/85V的交直流放电测试(100A桥+300A超级MOS)

J.为了使移动工作站不仅可以带出去可以用,在公司里也可以作为常用工具而使用. 储物盒位到时预留一个空气净化器抽烙铁焊烟的附件。这样就可以做为通用型工作台用了.

K.开放软件升级接口与相关软件资源,提供多路外接A/D,D/A扩展接口,通用I/O接口,功率驱动输出接口,多种通讯接口等硬件资源,供有动手能力的用户扩展自己想要的功能。可以做为SMT32的通用开发平台来用。

6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):

    STM32F407芯片,常规的电阻,电容,二三极管,LM358,LM339,PCF8591等电子零件

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):

   7寸带驱动触摸屏。电池,变压器,BM3451(电池保护),CN3722(电池充放电管理)MAX038(信号发生器),FS9922(万用表),LTC3780(可调电源),XL4016(移动电源),等。


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 

 

 


 

 


电源适配器在家里用而已,不用带出去也可以的。

 



2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

     研究背景,目的和功能::

               1。方便出差。多功能用途合一。有电子工程瑞士军刀版本的意思。实用方便。

               2.前些时侯中央电视台报道深圳的桌面机械手与桌面工厂概念。本产品其实就是一个桌面工作站,不只限于出差用途。

    市场应用前景:
                 用户定位:1.电子行业工程师,技术员。2.维修,上门维护售后人员。3.学校,企事业单位

                 


3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

    一。创性性
      1。低压电给高压电池充电。
      2.带模拟源,大功率输出,的多用途信号发生器。
      3.占空比与稳压二极管测量。
      4。集成工具零件架包。
      5。大规模集成各种电源输出。
      6.10多种功能合一,集成度市面还没有。
     二。趣味性。
         本产品是工具设备,不是消费类电子,不具有趣味性。  只注重实用性与方便性。
     三。实用性。
         本产品方便实用强大,功能多,用料足。开放所有图纸,方便用户维护与升级。
         在各个功能电路模块的的用料方面,都达到了市面高端的产品用料要求。
        主思路是追求稳定实用方便为本。最适合常要出差的电子技术人员。或个人,小企业使用。
       一张桌面,一台机,一个人就可以建立起一个小工作室。
     四。公益性。
        本产品开放的各个功能组件的图纸资料都可以做成一个单独的产品来用。扩展性与实用性很强。

二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

  


三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

主板与显示屏:

 

 


 

万用表相关图片: 

 


 


信号发生器部件图片:

 


 


 

电池保护板,充放电管理,烙铁,调光台灯,吸烟器电路板图片:

 


 

 


电源适配器,电子负载,各种电源,装机前图片:

 

 

 

 


 



 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

本产品在一个机箱上集成了以下功能:
   一。大功率接口部分:
      1.多种的固定电源接口:
        DC3.3V,5V,12V,24V,36V(每路可以独立输出最大72W,总功率输出不能大于200W),隔离的+-12V,+-5V,(200MA),AC6.5V(10W)
      2.移动电源接口有2路,一路是5V/5A,支持快充USB手机接口。另一路是当移动电源用的笔记本电脑或其他用电设备用的,1.2-20V可调,输出最大72W。
      3.可调电源可以支持1.2-30V可调,最大电流输出6A.或通过设置接线改为1.2-60V可调,最大电流3A.
      4.电子负载功能,极限可以支持2-85V输入/100MA-30A恒流模式放电。
      5.电池充电接口外挂,可以对3并4串的锂电池充电,电池放电接口外挂,对外放电能力最大标称工作输出为12V/20A
      6.专门开放出变压器的+-24V,+-12V,AC全桥整流接口给AUDIO的功放行业用。
      7.有信号发生器大功率输出接口,最大支持60V/300W负载.
  二。测量接口部分。
      1。集成通用万用表的,电阻,电压ACV/DCV,电压ACMV/DCMV,温度,AC/DC电流A,AC/DC电流MA,二极管,通断BEEP。
      2.开放万用表IC的特别功能如:电容,频率,占空比,稳压二极管稳压值,三极管放大值HFE,转速RPM功能。
      3.通过USB,可以把数据接入电脑,由电脑上位机软件,可以对测量数据进行存储,与分析。
      4.双踪示波器功能,最高可以测量1M多的频率。
      5。有恒流源输出0-30MA,可以用于测量LED灯珠。
  三。工具组件。
      1.可充电的恒温烙铁功能。电压与电路内阻比市面恒温焊台好,所以烙铁的加温时间比常规的要快,温度要高。更好用。
      2.万向LED台灯照明,亮度可调。
      3。烙铁吸烟器功能。吸力可调。
      4。焊锡架,拿锡更方便。
      5。零件工具架包区,方便实用。
  四。信号发生与控制。
      1.可以输出三角波,正弦波,矩形波。分6档位0.2HZ-18MHZ频率可调。幅度可调,占空比可调。
      2.有音频率信号发生器专用功能。
      3.有工业标准0~+-10V(5V,3.3V)输出接口。
      4.有工业标准0-20MA输出接口。
      5。有标准差分信号输出接口。
      6.有同步信号输出接口。
  五。其他。
      1.除电源总开关外,加入一个电池开关,用于保护与控制更保险。
      2.电池可以单独拆卸选加。
      3.吸烟过滤扇,可以单独拆卸外加。
      4。电源适配器功率为200W,可以单独拆卸.出差时可不带,使电池供电。
      5.电池为24节18650 4.2V锂电池。各个电池用电池盒方式组装,所以单个电芯可以单独拆卸,有均充功能。
        2200MA/3.7V,24节电池的充电时间为4.5小时左右.使用时间根据不同的情况而定,
        一般情况,只要合理使用,足够大多数人用3天以上。

  本产品的原理是:把上面的各个功能做成相关模块,通过接口控制与I2C采样电路联接在一起,由STM32F407驱动7寸触摸屏来控制各部分的工作。
      为保证功能的可用性保证,可以由MCU主控控制,也可以单独手动控制工作。



四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。主IC STM32F407是这里购买的:

http://www.szlcsc.com/product/details_97517.html

五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。

万用表功能介绍:https://v.qq.com/x/page/s0538osqnai.html

信号发生器介绍:https://v.qq.com/x/page/z0538oi1fm1.html

烙铁,电池,台灯,吸烟器介绍:https://v.qq.com/x/page/d0539pqihyh.html

电源适配器,可调电源,电子负载,固定电源,移动电源组件介绍:https://v.qq.com/x/page/d0539pqihyh.html

软件UI与主板,整机介绍:https://v.qq.com/x/page/r0539vqsg2y.html

七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。

一。过程体会    
1.本项目结构外观组件,接线组装,调试的工作量都比预计的大很多。以后要先做出功能电路再设计外壳。
二。技术问题或调试经验。
    在视频里说吧。太多了,不好写。
三。作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见

     未来规划:
  如果这个产品目前虽然是可以用了,还不够完善。还是有值得改良的地方。后面有时间精力的话。准备做以下升级:
1.面板的50位接线口取消。把接线口的功能放在机箱背面做成接线柱输出口。背面的电池做成抽屉式,放在机箱底部。
2.背面做为后面板后,再加入其他想要的功能,直到把后面板与前面板一样铺满为止。想加的功能大家可以提建议。
3.示波器功能模块本来是准备采用TI DSP+400M采样IC来做的,但项目做到一半多时,发现整个参赛项目工作量远超出预期,
  如果按原计划做这个模块其他的肯定搞不定了。为了完成项目,只有减低要求了。后面有时间的话,还是想去设计这个模块。
3.软件的智能化程度与功能继续完善。

     本产品定位是有一定基础与条件的懂电子技术的人员。产品定位是中高端。这台样机出来,我试用后,我的工作台上的一堆仪器都搬走了,如,各种电源,信号发生器,胜利

的台式万用表。台灯等。包括跟了我10多年的进口白光烙铁也不要了,现在这个温升比它快,温度比它高,还有锡丝架功能。一下子台面清爽多了。只有一台这个与一台泰克的4踪

示波器,还有一台晶体管分析仪,一台频谱分析仪了。
 

由于时间有限,机子目前还不够完善,但至少各个功能都可以用了。以后条件允许时,再做进一步完善吧。


主题

回复
发表于2019-06-29 11:22:13   |  显示全部楼层
54#
强大的功能,啥时候我能拥有一台