查看:
2985
|
回复:
9
|
惠海85V90V100V降压降压芯片 电动车车充专用IC 高效率小体积 H6205
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-14 09:49:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
惠海半导体H6205是一款100V耐压专业应用于车充、电池充电、恒压源 、电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明、扭扭车、卡车、GPS电源供电、电动车仪器仪表供电的降压恒压芯片 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等优势。 惠海半导体H6205芯片特点: 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 内置100V高压mos 工作频率:140KHz 高效率:可高达 98% 宽输入电压范围:8V~80V 输出电压从4V到30V可调 支持输出 12V/2A,5V/2A 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-27 09:14:14
|
显示全部楼层
2#
85V90V100V110V120V降压恒压芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-28 17:30:18
|
显示全部楼层
3#
85V90V100V转5V3A降压恒压芯片 电动车车充专用IC
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-31 09:13:58
|
显示全部楼层
4#
100V降压芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-01 11:51:03
|
显示全部楼层
5#
100V降压车充IC
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-02 11:03:32
|
显示全部楼层
6#
100V降压恒压芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-03 10:07:57
|
显示全部楼层
7#
【东莞市惠海半导体有限公司】 12V 24V 36V 42V 48V 60V 72V 80V 85V 90V 95V 100V 105V 110V 120V 150V降压恒压芯片IC 电动车车充降压IC芯片,电动车USB手机充电器降压IC芯片,GPS定位器防盗器报警器追踪器降压IC芯片,电动车仪表供电降压IC芯片,平衡车滑板车主板供电降压IC芯片,BMS电池管理系统降压IC芯片,POE电源POE交换机POE分离器降压IC芯片,电动车蓝牙音箱扩音器降压IC芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|