查看: 2984  |  回复: 9
惠海85V90V100V降压降压芯片 电动车车充专用IC 高效率小体积 H6205
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-08-14 09:49:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

惠海半导体H6205是一款100V耐压专业应用于车充、电池充电、恒压源 、电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明、扭扭车、卡车、GPS电源供电、电动车仪器仪表供电的降压恒压芯片

具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等优势。


惠海半导体H6205芯片特点:

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护

内置100V高压mos

工作频率:140KHz

高效率:可高达 98%

宽输入电压范围:8V~80V

输出电压从4V到30V可调

支持输出 12V/2A,5V/2A

恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出

 

QQ3007461765 TEL15889768528
东莞市惠海半导体
25
主题
22
回复
发表于2020-09-09 09:17:11   |  显示全部楼层
8#
电动车充电器IC芯片 手机充电器IC芯片
东莞市惠海半导体有限公司 周工15889768528/QQ:3007461765
东莞市惠海半导体
25
主题
22
回复
发表于2020-09-11 09:26:45   |  显示全部楼层
9#
100V降压IC 100V降压芯片
东莞市惠海半导体有限公司 周工15889768528/QQ:3007461765
东莞市惠海半导体
25
主题
22
回复
发表于2020-09-19 09:20:07   |  显示全部楼层
10#
电动车车充IC 电瓶车车充芯片
东莞市惠海半导体有限公司 周工15889768528/QQ:3007461765