查看:
1112
|
回复:
0
|
惠海半导体100V降压5V2A高效率USB手机充电器芯片IC方案H6201
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-17 13:55:35
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
惠海半导体H6201概述: H6201是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,输入电压可高达150V。 H6201同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 H6201采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6201内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6201具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 H6201支持大电流输出,输出电流可高达10A。 惠海半导体H6201特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 SOP8封装 惠海半导体H6201应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 电动车转换器
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|