查看:
3008
|
回复:
9
|
惠海半导体原厂100V降压4.2V低功耗GPS定位器降压恒压IC芯片方案 H6203
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-17 16:38:53
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
100V降压IC,100V降压芯片,100V降压IC芯片方案,100V降压恒压IC,100V降压恒压芯片 东莞市惠海半导体有限公司是专门从事电动车GPS定位器降压供电芯片设计,推出针对车载GPS定位器/防盗器/追踪器/报警器的高耐压、低功耗降压恒压芯片H6203。 惠海半导体H6203特点: 低待机功耗、高效率、低纹波 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 优异的母线电压调整率和负载调整率 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、软启动、输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 惠海半导体H6203应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电
100V降压IC,100V降压芯片,100V降压IC芯片方案,100V降压恒压IC,100V降压恒压芯片 QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-27 09:16:00
|
显示全部楼层
2#
85V90V100V110V120V降压恒压芯片 GPS定位器专用IC
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-31 17:59:00
|
显示全部楼层
3#
100V降压芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-10-15 09:33:00
|
显示全部楼层
4#
100V降压芯片 120V降压芯片 85V降压芯片 90V降压芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-10-26 09:46:00
|
显示全部楼层
5#
80V,85V,90V,100V,105V,110V,120V,150V降压稳压恒压芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-11-23 10:55:45
|
显示全部楼层
6#
GPS定位器降压恒压芯片 车载GPS定位器IC
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2021-03-27 14:21:30
|
显示全部楼层
8#
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2021-04-08 09:53:07
|
显示全部楼层
9#
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2021-04-12 10:04:16
|
显示全部楼层
10#
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|