查看: 1697  |  回复: 4
惠海半导体 100V高耐压降压5V3A电动车仪表仪器供电IC芯片 H6205
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-08-19 16:37:46 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

惠海半导体 48V60V72V80V85V90V100V转5V3A 电动车平衡车滑板车仪表仪器供电IC芯片方案 H6205


东莞市惠海半导体有限公司专业研发、生产、销售高宽电压输入8-150V电压的DC-DC降压稳压芯片,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持,可应用于电动车、扭扭车、平衡车、独轮车、卡车、电瓶车、对讲机、POE交换机等。


惠海半导体H6205概述:

H6205采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。

H6205 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性


惠海半导体H6205特点:

内置100V中压mos

宽输入电压范围:8V~80V

输出电压从4V到30V可调

支持输出恒流

支持输出 12V/2A,5V/2A

高效率:可高达 98% 

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护

恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出


惠海半导体 48V60V72V80V85V90V100V转5V3A 电动车平衡车滑板车仪表仪器供电IC芯片方案 H6205


 


QQ3007461765 TEL15889768528
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-08-25 11:12:09   |  显示全部楼层
2#
60V72V80V85V90V100V105V110V120V电动车仪表系统供电电源芯片
QQ3007461765 TEL15889768528
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-10-14 11:12:40   |  显示全部楼层
3#
电动车仪表控制芯片,电动车仪表系统供电电源芯片
QQ3007461765 TEL15889768528
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-11-17 17:30:58   |  显示全部楼层
4#
电瓶车仪表仪器降压芯片 电瓶车仪表盘降压IC
QQ3007461765 TEL15889768528
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-11-20 17:54:39   |  显示全部楼层
5#
电动车仪表系统降压芯片
QQ3007461765 TEL15889768528