查看: 957  |  回复: 0
惠海半导体12-85V90V100V降压5V USB手机充电器IC芯片方案 H6201
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-08-19 16:53:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

惠海半导体12-85V90V100V降压5V USB手机充电器IC芯片方案 H6201


惠海半导体H6201具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。

惠海半导体H6201支持大电流输出,输出电流可高达10A。


惠海半导体H6201特点:

宽输入电压范围:8V~150V

输出电压从5V到30V可调

支持输出恒流

支持输出 12V/10A,5V/3A

高效率:可高达 98%

工作频率:140KHz

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护


惠海半导体H6201应用:

车充、电池充电

恒压源

电动汽车、电动自行车、电瓶车

扭扭车、卡车

电动车转换器


惠海半导体专业从事DCDC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持


惠海半导体12-85V90V100V降压5V USB手机充电器IC芯片方案 H6201


 


 

QQ3007461765 TEL15889768528