查看:
2367
|
回复:
4
|
惠海半导体 100V110V120V转5V2A电动车手机充电器降压IC芯片 H6201
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-24 16:15:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
宽输入12-120V降压5V2A输出 电动车USB手机充电器电源芯片方案 高精度高效率小体积低成本 惠海半导体H6201特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 低待机功耗、高效率、低纹波 优异的母线电压调整率和负载调整率 外置MOS SOP8封装 惠海半导体H6201应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 电动车转换器
惠海半导体 100V110V120V转5V2A电动车手机充电器降压IC芯片 H6201 QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-28 10:53:15
|
显示全部楼层
2#
车充IC
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-02 11:55:45
|
显示全部楼层
3#
100V降压IC 100V降压芯片
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-07 10:54:05
|
显示全部楼层
4#
【东莞市惠海半导体有限公司】 12V 24V 36V 42V 48V 60V 72V 80V 85V 90V 95V 100V 105V 110V 120V 150V降压恒压芯片IC 电动车车充降压IC芯片,电动车USB手机充电器降压IC芯片,GPS定位器防盗器报警器追踪器降压IC芯片,电动车仪表供电降压IC芯片,平衡车滑板车主板供电降压IC芯片,BMS电池管理系统降压IC芯片,POE电源POE交换机POE分离器降压IC芯片,电动车蓝牙音箱扩音器降压IC芯片 QQ3007461765
TEL15889768528
|
|