查看:
2368
|
回复:
4
|
惠海半导体 100V110V120V转5V2A电动车手机充电器降压IC芯片 H6201
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-24 16:15:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
宽输入12-120V降压5V2A输出 电动车USB手机充电器电源芯片方案 高精度高效率小体积低成本 惠海半导体H6201特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 低待机功耗、高效率、低纹波 优异的母线电压调整率和负载调整率 外置MOS SOP8封装 惠海半导体H6201应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 电动车转换器
惠海半导体 100V110V120V转5V2A电动车手机充电器降压IC芯片 H6201 QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞市惠海半导体
25
主题
22
回复 |
发表于2020-09-09 09:14:33
|
显示全部楼层
5#
电动车充电器IC芯片 手机充电器IC芯片
东莞市惠海半导体有限公司
周工15889768528/QQ:3007461765
|
|