查看:
1128
|
回复:
0
|
【暑期训练营进阶班】物联网实战心得体会
|
努力学习的小陈
1
主题
0
回复 |
发表于2020-08-26 15:13:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
暑假参加了立创举办的暑期训练营进阶班,’本次项目制作的是一个简单的物联网开发板,开发板板载了一个 ESP8266-12F WiFi模组,使用手机连接阿里云物联网的生活平台,可以实现远程控制插座、灯等功能。开发板上还集成了一个0.96寸oled显示屏,以及配备了一个温湿度传感器,可以将数据传到阿里云平台,实现数据统计及监测的功能。OLED屏也可以实时看到数据使用MQTT协议连接上云,这次学习也让我更加熟悉了MQTT协议,知道了它大概的一个连接过程,而且各种指令我都是实战成功了的,这个对我的帮助很大,以后物联网很多都是是用MQTT协议的,至少我认为是入门了,以后多做几项目慢慢的就会熟悉的。 一、基本功能 1、实现两组220V开关 2、连接一个温湿度传感器,采集室内温度 3、搭载一个0.96寸OLED,可以实时显示温湿度以及开关状态 4、连接阿里云物联网平台,实现智能远程控制开关,以及统计文温湿度数据 二、设计思路 1、使用ESP-12F直接连上阿里云,不用其他主控 2、设计开发阶段还是要加一个CH340进行烧写程序进行调试的 3、加一个温湿度传感器,监测是室内温湿度 4、加上一个OLED屏幕(也可以放其他的),这样在家的时候就不用拿出手机来看了,直接看OLED屏就好了,方便 5、设计了两路继电器,可以一个控制插头一个控制灯 具体工程可以使用立创EDA打开,已开源,开源链接: https://oshwhub.com/ruijuan/oled-wu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo 下面是PCB和实物
|
|